• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

选用 VLT® FlexConcept,实现大幅节能让喜力扎戈尔卡啤酒厂阔步前进

2015年11月26日星期四
选用 VLT® FlexConcept,实现大幅节能让喜力扎戈尔卡啤酒厂阔步前进

扎戈尔卡啤酒厂成立有百年之久,多年来,该厂一直是旧扎戈拉保加利亚镇的象征。

扎戈尔卡品牌已成为世世代代保加利亚人最喜爱的啤酒。1994 年,扎戈尔卡被喜力公司收购,之后,其未来发展目标更远大。过去 20 年,旧扎戈拉的啤酒厂获得投资超过 1.33 亿欧元,以实现经营现代化并提高生产能力。现在,该厂成为了中欧和东欧最先进的啤酒厂。 

关注可产生影响的领域: 

  • 可持续性——最大程度降低环境影响
  • 耗水量
  • CO2 排放 
  • 负责能源消耗 

扎戈尔卡作为喜力旗下公司,领军保加利亚啤酒发展,致力于以可持续、负责任的方式发展业务。 

为了实现雄心勃勃的可持续性发展目标,在过去 20 年里,扎戈尔卡一直积极改造啤酒厂的设备和设施。

高性能卫生变频器系统

其中一个主要的现代化项目是在 2013 年将玻璃瓶灌装生产线上的齿轮电机升级为更高效的电机。该项目的主要目标是升级为更高性能、灵活性和可靠性的变频器系统,这些系统可直接影响生产成本。这些因素最终会影响产品的竞争力。由于电动机在灌装线的潮湿部分运行,要求符合卫生要求,因此,高卫生水平也是一个重要的考虑因素。

喜力扎戈尔卡选用 VLT® FlexConcept® 以满足所有这些要求。灌装线上的潮湿(卫生)部分,总共约有 40 台电机被逐步更换。

原来的系统由人字齿轮减速器、链条和异步电动机组成。新式变频器系统包括 VLT® OneGearDrive®,其中将变频器与电机集成为一个单元。

超出目标

在所有可供选择的竞争方案中,喜力因 VLT® OneGearDrive® 解决方案独特的高性能、超出改造项目的目标而将其选中:

更高的系统效率
带有异步电动机和链条作为附加传动比的人字齿轮减速器的效率约为 62.5%,而 VLT® FlexConcept® 的效率为 89.4%。节能效果立竿见影,可达 25%。

安装具有成本效益
安装简单、快捷。将 VLT® OneGearDrive® 直接装在输送机轴上,不再需要使用链条。消除使用链条也意味着维护更少,所需备件更少。如果发生故障,VLT® OneGearDrive® 可予以轻松快速替换,从而尽量缩短停机时间。

易于清洁
设备采用卫生设计,未设散热片、风机或锐边,因此,VLT® 完全符合所有卫生要求。

降低储存成本
为便于维护,这段生产线部分只需要储存一个传动比和一个变频器尺寸。以而前需要储存多达 10 个不同的组件。消除使用变体,减少组件数量,从而大大降低仓储成本。

轻松集成

扎戈尔卡啤酒厂曾与丹佛斯有过顺利合作,选用机柜安装型 VLT®5000 和 VLT®AutomationDrive 变频器进行中心电机控制。现有变频器与新型 VLT FlexConcept® 组件的操作原理、调试相同,因此,与现有设置集成非常简单。

当前安装了 25 台新设备(包括用 VLT® AutomationDrive FC 302 控制的 VLT® OneGearDrive®),其运行良好,可实现新的节能效果。因此,扎戈尔卡对其选用的新型丹佛斯 VLT® FlexConcept® 解决方案的性能非常满意。

扎戈尔卡简介

扎戈尔卡是全国领先的高档啤酒品牌,在“特殊时刻”很受欢迎。 

扎戈尔卡起源于保加利亚中部的斯塔拉扎戈拉市,并以该市命名,其历史悠久,有久远的酿造传统。喜力扎戈尔卡啤酒厂是该国历史最悠久、最受尊敬的啤酒厂之一。该厂于 1902 年建成,至今已有 100 多年的历史,是保加利亚规模最大、技术最先进的啤酒厂。目前,该厂在斯塔拉扎戈拉雇有 510 名员工。