艾菲啤酒是 Anadolu Efes 旗下的品牌,该公司是饮料行业的行业大头之一,为运营效率和可持续性设定了远大目标。土耳其的艾菲啤酒厂升级输送机生产线后,实现节能高达 63%。公司选用包含 VLT® OneGearDrive® 的丹佛斯 VLT® FlexConcept®,替换了旧有齿轮电机。投资回报时间仅为 10 个月。
Anadolu Efes 旨在通过在所有操作中更明智地使用能源,降低碳排放量。为此,丹佛斯土耳其公司通过引入灵活高效且包含 VLT® OneGearDrive® 的输送机变频器系统 VLT® FlexConcept®,支持 Anadolu Efes 达到目标。迄今为止,土耳其的 4 家艾菲啤酒厂已安装了 26 台 VLT® OneGearDrive® 设备: 安卡拉、伊斯坦布尔、伊兹密尔、阿达纳。
整个案例重点是安卡拉和阿达纳工厂的升级。由于 Anadolu Efes 和丹佛斯传动共同努力,力图实现变频器推动的美好明天,因此甚至还规划了更多项目。
安卡拉工厂实现节能,降低维护成本
艾菲安卡拉啤酒工厂有 16 台支持装瓶作业线运行的旧齿轮电动机由 VLT® OneGearDrive® 装置替代。VLT® OneGearDrive® 采用永磁 (PM) 电动机——一种三相同步隐式电动机,可实现节能高达 89%。其效率评级超过了 IE4 超优级效率等级。该设备采用高转矩运行,电动机机架规格紧凑。
改造项目之前在输送机生产线上进行的测量使得艾菲安卡拉工厂 的电气维护工程师 Erdil Tengiz 和 Fehmi Can 确信 VLT® OneGearDrive® 的高效率。“在同一输送机上的同一位置,通过施加相同负荷,我们对现有系统和丹佛斯 VLT® OneGearDrive® 进行了比较测量。现有系统的测量电流为 1.6 安培,而丹佛斯 VLT® OneGearDrive® 为 0.6 安培。最终,实现节能 63%。很明显,我们很容易作出决定。安装了 VLT® OneGearDrive® 后,可帮助我们满足更明智地使用能源的公司目标,”他们解释道。
通过改造,作为备件的库存变频器变体的维护和数量需求也有减少。“不仅降低了维护和运行费用,而且还减少了生产损失,提高了整体效率。
此外,与旧有齿轮电机和变速箱相比,VLT® OneGearDrive® 所占用空间更小,”Erdil Tengiz 和 Fehmi Can 说道, “我们没有遇到任何问题, 而且,我们已计划未来继续安装这款设备,”他们最后说道。
洗瓶线不再出现电机腐蚀的情况
腐蚀问题是齿轮电机的大敌。腐蚀会增加维护需求,从而造成生产损失。艾菲阿达纳工厂就出现了腐蚀问题,空瓶清洗线上的齿轮电机每年都需要更换。使用一个 VLT® OneGearDrive® 设备对清洗线进行改造后,防护等级提高 (IP69K),维护需求和费用已大大减少。
“VLT® OneGearDrive® 改善了工厂运行效率、灵活性和工作安全性。与旧系统相比,我们节省了 60% 的能源,这让我们印象深刻,而且,还为我们提供了竞争优势。
设备采用卫生设计,有助于保持产品的高品质,”艾菲阿达纳工厂电气维护领班 Yuksel Koşar 说道。
优点概述
- 巨大的能源节约。
- 投资回报时间短(10 个月)。
- 使用寿命长。
VLT® OneGearDrive® 降低了维护需求、成本和生产损失。齿轮箱在每运行 35,000 小时后才需要更换润滑油。也就是约每 7 年更换一次。 - 降低库存成本。
VLT® OneGearDrive® 和 VLT® FlexConcept® 用最少的设备变体(如电动机、齿轮单元尺寸或变频器)实现最大的灵活性。VLT® FlexConcept® 可确保减少 70% 的变体。 - 防水结构。
VLT® OneGearDrive® 可轻松快速清洗干净,因此,啤酒厂可节省时间,以及水和清洁剂的成本。 - 欧洲卫生设备设计组织认证(EHEDG)认证。
VLT® OneGearDrive® 具有高度合规性,非常适合在欧美国家安装。 - VLT® OneGearDrive® 符合欧洲卫生工程设计集团 (EHEDG) 的规则。EHEDG 规定了严格的规范和指导方针,以全面、主动保护食品在加工过程中不受细菌、真菌和酵母污染。
- VLT® OneGearDrive® 还符合食品和药物管理局(FDA 或 USFDA)的规则,该机构为美国卫生与公众服务部的联邦机构。
Anadolu Efes 简介
Anadolu Efes 于 1969 年在土耳其成立,生产、销售啤酒、麦芽和非酒精饮料,业务遍及 70 多个国家,地理区域范围广,包括土耳其、俄罗斯、独立国家联合体 (CIS)、欧洲、中亚和中东。
自 20 世纪 80 年代以来,Anadolu Efes 一直是土耳其市场的领军者,业务遍及全球,其 75% 的产品用于出口。按销量计算,该公司是欧洲第六大啤酒酿造商,世界排名 11。Anadolu Efes 是所在地区的大型企业之一,拥有共 15 家啤酒厂、6 家麦芽生产厂房和 1 家啤酒花加工厂。其业务遍及土耳其、哈萨克斯坦、俄罗斯、摩尔多瓦、格鲁吉亚和乌克兰。