• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

降低中央供暖能耗,同时,保持充分的舒适性

2017年1月3日星期二
降低中央供暖能耗,同时,保持充分的舒适性

现在较 2007 年相比,中央供暖系统耗能降低了 70%。同时,还能保持完全的舒适性和工艺性能。这就是丹麦诺德堡丹佛斯工业园区最佳的效率优化实践,让人印象深刻。

通过系统优化实现节能,多年来,中央供暖系统进行了大量改进和翻新。每年总能耗降低了 59,000 MWh,较 2007 年相比,总计减少 70%。

通过翻新,仅在过去三年中,丹佛斯在诺德堡工厂实现了年度节省,具体如下:

  • 减少 21.3% 的热消耗,且不影响舒适性和工艺性能
  • 减少 12% 的电力消耗

利用余热
最有效的措施之一是将工业园区工艺用水产生的余热用于中央供暖系统。

2016 年 1 月,天然气驱动的发电机既发电又供热,为其配备一个从工艺冷却水中回收能量的热泵系统。热量不再释放到大气中且造成大量浪费,而是被输送到为整个工业园区服务的中央供暖系统。现在,这四台定制的氨基热泵可确保尽可能多的热能从工艺冷却转移到中央供暖系统。

投资回报快
2016 年,诺德堡工厂装了四台热泵,预计只需 2.8 年即可收回投资回报 (ROI)。

热泵采用丹佛斯优质组件定制:

  • VLT® HVAC Drive FC 102
  • 电动调节阀和执行机构
  • 压力变送器和液位传感器