荷兰:疏浚行业必须迅速采取具有环保意识的做法,以遵守旨在减少排放和最大限度降低挖掘过程中产生的影响的严格法规。这种转型包括旨在限制对环境破坏的水平钻进的开创性方法。此外,它还涉及将柴油发动机更换为电动机以便最大限度减少使用化石燃料,标志着向更加绿色的未来迈出了关键的一步。

因此,2022 年,B&P Electric Motors 与 Danfoss Drives 等多个合作伙伴合作开发了一款用于水平钻进的移动式高压泵组。如今,由于使用丹佛斯 VACON® NXP 液冷式变频器,新泵可由电动机提供动力。它能够在恶劣的工况下高效提供必要的压力,通过长达三公里的管道输送土壤。高压泵在 70 bar 的压力下每分钟最多可泵送 3200 升水。
了解丹佛斯 VACON® NXP 液冷式变频器如何使电动泵组的水平钻进变得简便。

挑战:坚固耐用的可持续性高压泵送系统
水平钻进使用长度为 3 至 9.5 米的管道,可逐渐延长至最长三公里。连接至初始钻杆的可转向钻头与膨润土一起,有助于通过管道清除钻砂。
在此过程中,泵组可确保将钻出的土壤通过管道泵送出钻孔。但是,如此长距离运送土壤需要使用特别高压的泵,而这正是 B&P Electric Motors 及其合作伙伴想要解决的挑战。

以前,这些泵组由柴油发动机提供动力,但为了与环保目标保持一致,需要对其进行电气化。此外,严苛的挖掘环境(包括沙子、泥浆、雨水、灰尘和极端温度)需要具有弹性的移动机械。
为了满足对坚固性、可持续性和移动性的要求,Danfoss Drives 团队与 B&P Electric Motors、Van Vulpen 和 Duim Techniek 合作开发了一款能够满足这些需求的放置在机柜中的高压泵。

解决方案:强大、坚固的紧凑型变频器控制
在项目的初始阶段,开发小组受益于丹佛斯在变频器和电动机方面的专业知识。从 VACON® NXP 变频器开始,丹佛斯、B&P Electric Motors 和其他公司为水平钻进泵量身定制了解决方案,以满足行业需求。

新型移动式泵组配有液冷式 450 kW 电动机和变频器,可在 70 bar 的压力下每分钟泵送 3200 升水。该系统可高效将钻出的土壤通过管道输送回钻孔。尽管条件严苛,但 VACON® NXP 变频器仍可确保稳定的高压性能。
功率为 450 kW,产生 3% 热量时,必须消除多余的功率,以保持变频器的液体冷却系统正常运行。Dupagro 和 Duim Techniek 共同组装并建造了一套制冷系统单元,该单元可安装在机柜的有限空间内,并且能够有效消除电机和变频器的热量,以实现最佳性能。

VACON® NXP 液冷式变频器非常适合用于空间紧张,或者难以进行风冷的应用。这些控制器专为工况恶劣的重工业环境而设计,性能强劲,可靠性强。

VACON® NXP 液冷式变频器的优点
- 紧凑型设计无需空气管道,最大限度减少了对地面空间的要求和基础设施需求。
- 由于向空气散热损耗降低,无需安装大型空调系统,因此节省了投资成本。
- 符合包括船舶、安全性、EMC 和谐波认证等所有相关国际标准和要求。
- 无需大型冷却风扇,几乎静音运行。
- 效率达到 98%。

丹佛斯控制器具有多种可能性 — 即使功率较低,也可连接粗电缆。我们通常使用长电缆,而 VACON® 控制器可以很好地处理这些电缆。

成果:实现挖掘土壤的再利用
该创新解决方案基于 VACON® NXP 变频器,具有多个优点。这些完全标准化的变频器具备多种功能,可充分利用空间,同时最大限度减少总体生命周期成本并降低噪音水平。此外,紧凑型设计允许创建机柜式泵组,非常适合轻松搬迁,尤其适用于缺乏电网连接的现场。
此外,强大的泵还可以重复使用挖掘土壤。通过钻管提取后,土壤进行回收,将沙子和污染物从钻井液中分离出来,以便重复使用。此外,该泵组为电动型,此类创新推动了行业的绿色转型。

最后,VACON® NXP 变频器包含在这种情况下控制泵所需的应用软件。该软件通常用于创建网络,为未来的发展提供灵活性和潜在的连网能力(例如,多个机柜之间的连接)。Danfoss Drives 的 Remco Buskens 解释说:“想象一下,未来您可以将几个装有丹佛斯控制器的机柜连接起来,然后开始给它们馈电。例如,使用大型电池组。通常是相同的硬件,但不同的软件。”
您确实发现这些控制器可能会遭受重创。对于我来说,能够快速轻松地连接笔记本电脑并在必要时进行调整很重要。我们的许多设备也用于回收利用行业。变频器也必须能够承受这种情况。

相关应用案例
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }捷克水力发电厂通过变频器改造提高效率捷克:当 Albrechtice 水力发电厂用变速控制装置取代 80 年前的齿轮时,发电量增加了 10%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯为 SmartGrid 大容量储能系统提供动力荷兰:SmartGrid 智能电池集装箱可在 8000 个循环后保持 80% 的容量,保证每天放电和充电且可持续 21 年,而不会出现性能问题。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }QINOUS 储能优化了全球热电联产电气化和混合动力解决方案正在飞速发展。德国储能制造商 QINOUS GmbH 是很久以前开发这类解决方案的丹佛斯首批客户之一,此前这是能源行业的“热门话题”。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电气化和行业联合实现了 FlexHeat Nordhavn 的 CO₂ 目标丹麦: 位于哥本哈根诺德海文 (Nordhavn) 港口的 FlexHeat 区域供暖工厂每年排放的 CO₂ 比 LPG 气体替代方案少 315 吨。