挪威:挪威渔业正在迈向更加绿色的未来,以应对港口对减少柴油发电机使用量的要求。这一转型还包括教育和鼓励下一代渔民接受电气化船舶结构,以打造更环保的行业。
因此,2021 年 12 月,当丹麦的 Hvide Sande 造船厂受委托为挪威 Måløy Fishing School 建造一艘新的教练船时,他们的合作伙伴 Vest-El 致力于针对现代捕捞作业量身定制一艘船舶。如今,得益于丹佛斯的 VACON® NXP 系统变频器,新型 Skulebas 号教练船舶采用了混合动力推进,学员在现代的船舶上就可以接受混合动力解决方案的实践培训。
了解丹佛斯 VACON ®N XP 电力转换器如何减少柴油耗用量,同时对现代渔业教练船 Skulebas 实行精确监测。

挑战:培训渔民使用混合动力系统
在国际海事组织 (IMO) 减少航运过程中温室气体排放量这一目标的驱动下,航运业正在发生重大转型。IMO 的目标是,到 2050 年这些排放量至少比 2008 年的水平降低 50%。这给造船厂带来了巨大的压力,他们必须实行脱碳做法,致力于实现更加绿色的水域。
对于新船舶 Skulebas,其目标是减少柴油耗用量,同时确保满足渔业的苛刻要求,从而经受未来考验,保障在未来能够安全使用。该船舶可容纳 20 人,主要用于捕鱼和储存鱼类,可昼夜不停地进行作业而不会停止工作。
此外,虽然其前身船舶只能使用拉线和渔网进行捕捞作业,但新船舶的目标是还可以通过拖网和飞射的方式。无论天气和操作条件如何,这些捕捞技术都要求推进器加大推进力,以及精确的监控、速度和导航。为了满足这些性能和可持续性方面的要求,Danfoss Drives 的团队与海事承包商 Vest-El 合作开发了一艘能够满足这些要求的混合动力船舶。

解决方案:丹佛斯电力转换器
VACON® NXP系统变频器是一款门类齐全的交流/直流转换器,适用于需要恒定运行的重工业需求。母线系统和电源设备等组件可分离到各个隔室,以遏制问题并防止发生大范围故障,从而降低生命周期内的成本和维护成本。
丹佛斯此前曾与 Hvide Sande 造船厂合作,因此了解他们的独特要求和以前成功的解决方案。基于标准 VACON® NXP 硬件,丹佛斯和 Vest-El 为新型 Skulebas 号船舶量身定制了解决方案,确保其满足行业需求。

新型 NB 153 Skulebas 是一艘 35 米长的教练船,配备了用于导航和安全培训的最新先进机械和监控捕捞系统。船上所有系统都以电气化解决方案为中心。
丹佛斯电力转换系统可实现带有两个驱动推进器的 600 kW 电动机的混合动力系统,该系统由两台柴油发电机驱动,并由一个 1 MW 电池组提供电源支持。调峰优化燃油消耗。
为了确保项目的耐久性和无缝执行,混合动力系统进行了严格的测试,在安装前完成了多达 90% 的测试。到 2023 年 6 月,新船已装备齐全,可随时开启航程。

VACON® NXP 系统变频器的优点
- 设置时间短,可在临近开始运行时交付模块,节省维护成本和优化现金流
- 经济高效的标准化解决方案
- 由于采用模块化设计和可拉出功能,安装和维护快速
- 备件可随时供应,最大限度缩短故障停航时间
- 具有专门的测试时间,确保项目的无缝执行

成果:减少二氧化碳排放
新的 Skulebas 号船舶采用丹佛斯电力转换系统,具有多种优势。混合动力解决方案非常灵活,仅在必要时使用柴油动力,从而减少二氧化碳排放和硫等有害矿物质的释放。此外,最大限度减少柴油排放还可改善船上和港口的空气质量。
最后,该技术提高了操纵和速度控制的精确度和稳定性,最终提高了运营效率。这些增强功能与降低噪音水平相结合,可改善学员和船员的工作环境。
在一个面临众多挑战的行业中,使用混合动力推进系统至少可以消除其中一种挑战。其优点在于不仅提高船舶性能,还减少排放: 预计最高可达 213 tpa CO2.
本项目中安装的丹佛斯产品


相关应用案例
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Skulebas 号新一代教练船实现脱碳挪威:Maløy Fishing School 的新型教练船舶减少柴油耗用量和 CO2排放量,同时满足渔业的苛刻要求。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 变频器全天 24 小时为混合动力渡轮提供动力在阿姆斯特丹的伊河上,客轮成了城市之间的桥梁,日以继夜地作业与城市紧密相连。混合推进由 VACON® 变频器提供动力,确保全天候正常运行,其发电机体积小,船上空气质量好、噪声小、操作方便。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CCB Bergen 每天节省 5,000 升的柴油使用 VACON® NXP 变频器的岸电供应系统每年也可降低接近 5,000 吨 CO2 和 NOx 的排放。