荷兰:电力需求的激增以及风能和太阳能等绿色能源的增长已使荷兰国家电网的负荷达到极限。这种压力导致了许多挑战,例如过载的连接阻碍企业购买新的或更大的电源。此外,可再生能源投资者还在努力有效地销售其剩余电力。
为了应对这些挑战,总部位于亨厄洛市的荷兰公司 SmartGrid 引入了可持续电池储能系统 (BESS)。这些 BESS 解决方案可帮助公司、施工现场、配送中心和公开活动努力应对电源问题。SmartGrid 的创新型智能电池集装箱采用丹佛斯 VACON® NXP 电力变频器,可帮助企业减少电力短缺。例如,每年在亨厄洛市举办的 Lambertus Fair 已成为荷兰首个大型零排放集市。了解丹佛斯电力转换器如何支持 SmartGrid 为面临电力短缺的企业提供可持续的电池集装箱。

挑战:稳定的电源
公用事业领域正面临着从化石燃料向清洁能源替代品的关键转变。然而,由于电网日益拥堵和能源转型的环境要求,这种转变还需要满足对稳定电力的高涨需求。
这就是 2022 年在荷兰举办首届大型零排放展销会 Lambertus Fair 所面临的挑战。以前使用的柴油发电机必须更换为更环保的替代品,同时保持相同的稳定电力供应,即持续数天的恒定电力。在活动产业中,没有时间应对电力短缺。为了满足对性能和可持续发展的要求,丹佛斯传动团队与 SmartGrid 合作开发了一款能够满足 Lambertus Fair 需求的电池储能系统。

解决方案:精确、环保的电网传输
VACON® NXP 并网变流器精确且功能强大,可满足各种应用对变频器稳健性和动态性能的要求。2020 年,在电池开发过程中,SmartGrid 基于对丹佛斯专业知识和可靠性的信任而选择了这些电力转换器。
丹佛斯参与了电池集装箱的早期开发。SmartGrid 和位于荷兰霍林赫姆的丹佛斯应用开发中心 (ADC) 对四个原型集装箱进行了严格测试,确保精确的电流传输而不会干扰电网。
这些智能集装箱在电力供应充足时储存多余的绿色能源,并在电力短缺时释放。根据电力短缺情况,可提供一个或多个 10 英尺电池集装箱作为重要支持装备。这些集装箱与磷酸铁锂电池集成,并通过变频器进行控制,可高效管理能量流,确保 100% 的恒定电网利用率。
另外, 每个集装箱内都有一个 VACON NXP 并网变流器, 用于控制电池充电并在放电时将 800 V DC 转换为 400 V/50 Hz 和 240 V AC。到 2022 年,SmartGrid 已建造了 30 个电池集装箱,主要用于租赁行业。电池集装箱分为两种版本,500 kWh 的容量为 250 kVA,1000 kWh 的容量为 500 kVA。
VACON® NXP 并网变流器的优势
- 适用于高达 800 V 的直流输入,交流输出为 520 A
- 内置正弦滤波器确保高电源质量和良好的交流正弦波
- 共模滤波器可平衡系统在变流时产生的共模电压之差
- 由于无需单独的变压器,因此,系统复杂性低,重量更轻
- 在低负载下表现良好

成果:8000 次循环后保持 80% 容量
荷兰亨厄洛市的 Lambertus Fair 使用三个 10 英尺的电池集装箱来取代柴油发电机,确保四天活动期间电源不会间断。该展销会利用 40 kW 的现场电网连接,享受了不间断的绿色电力,展示了这些创新解决方案的潜力。
此外,磷酸铁锂电池的使用寿命和可靠性也非常出色。这些电池在 8000 次循环后保持 80% 的容量,保证每天放电和充电且可持续 21 年,而不会出现性能问题。最后,由于智能电池集装箱可以储存太阳能和风能,因此,进一步推进了利用可用能源支持绿色转型。

深入了解 VACON® NXP 并网变流器
相关应用案例
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯为 SmartGrid 大容量储能系统提供动力荷兰:SmartGrid 智能电池集装箱可在 8000 个循环后保持 80% 的容量,保证每天放电和充电且可持续 21 年,而不会出现性能问题。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }QINOUS 储能优化了全球热电联产电气化和混合动力解决方案正在飞速发展。德国储能制造商 QINOUS GmbH 是很久以前开发这类解决方案的丹佛斯首批客户之一,此前这是能源行业的“热门话题”。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电气化和行业联合实现了 FlexHeat Nordhavn 的 CO₂ 目标丹麦: 位于哥本哈根诺德海文 (Nordhavn) 港口的 FlexHeat 区域供暖工厂每年排放的 CO₂ 比 LPG 气体替代方案少 315 吨。