酷炫的冰球技术可确保完美的匹配条件

2018年6月21日星期四

创造完美的表面不仅仅是一项工作, 更是一门科学。这门科学艺术,丹佛斯传动能完全理解。

在世界各地的许多冰球赛场上,丹佛斯的工作就是确保冰保持最佳状态。制冷剂系统(包括管道、自动化和控制阀门站)负责让冰始终保持完美温度( -2°C 和 -4°C 之间)。

冰面温度低对选手来说可能最好, 但观众呢? 冰球是一项激动人心的活动,气氛非常热烈。但是没有人想在观看比赛时,自己感觉像坐在冰箱里一样。

丹佛斯变频器用于楼宇自动化系统中,以控制采暖、通风和空调应用。从而保持室内温度和湿度在一个能确保最大的能源效率,同时提供最佳舒适度的水平。体育竞技场内挤满了人,大家都兴奋不已,在这里,安全也是一个关键因素。变频器功能完善,可在紧急情况下提供协助,在发生火灾危险时帮助拯救生命。

所以,一旦谈及冰球赛场,无论您是运动员还是观众,我们肯定会说: 丹佛斯真的很棒。