使用丹佛斯 VFD 和内置净化功能打破泵堵塞循环

2025年3月25日星期二
配有丹佛斯变频器的污水处理厂房

Grand Strand Water and Sewer Authority 位于南卡罗来纳州 Myrtle 海滩,其下属的主要污水减压站之一为满足需求勉力支撑。Myrtle 海滩是一个热门旅游目的地,每天消耗约 1500 万加仑 (MGD) 水,即每年 55 亿加仑水。南部区域减压站 (South Regional Pressure Reducing Station) 处理约 3 MGD,由吸入压力和 PID(比例积分微分)回路控制。其目的是降低下水道区域南侧的压力,以便其他水站能够抽送更多水。

由于泵的工作范围很广,因此,很多时候无法达到预防堵塞所需的冲刷速度。因此,他们每周两次,每次花费两三个小时来清洁泵,每年总计约 300 个工时,成本接近 8000 美元。此外,泵也因过度磨损而损坏。

丹佛斯 VLT® AQUA Drive FC 202

净化

净化功能是所有丹佛斯 FC 202 变频器的标准功能,可通过自动化过程去除堵塞。丹佛斯 VLT® AQUA Drive FC 202 采用主动和被动净化模式。在主动净化模式下,变频器在启动、停止和启动/停止时执行可编程的净化循环。在被动净化模式下,变频器会感应到高功率曲线和低功率曲线的偏差。达到偏差阈值时,将出现一个短时延迟,以确保持续变化,而不是仅仅在该时刻通过较大的物体。优点是可减少执行不必要的净化操作的可能性。

一旦该时间(由用户编程)过后,泵将进入净化模式,在此模式下,泵将停止并回退到最小速度设置,然后再次前进以执行用户定义的循环次数。碎屑将被清除,泵在完全堵塞并降低工作站输出量之前恢复正常运行。净化功能可作为基于时间的功能激活,也可以通过变频器上的数字输入激活。

除水泵和污水泵外,净化功能还可用于条形筛、螺旋钻、进水泵、搅拌机、直线研磨机以及堵塞可能导致操作停止的任何情况。通过利用此技术,用户可以防止因堵塞而导致的额外运营成本和设备损坏。

Myrtle 海滩的水处理站外部

带股息的投资

该管理局的运营技术经理 Justin Collins 发现 FC 202 变频器具有这一功能后,愿意尝试使用它来消除堵塞问题。Grand Strand Sewer Authority 拥有 769 个水处理站,并且定期增加新的处理站,因此,堵塞是一个重大问题。

自 2021 年 5 月实施净化以来,该管理局无需进行任何手动清洁或清除堵塞。Collins 总结道:“我们仅在启动循环时使用主动净化。这让维护人员有更多的时间来满足其他紧急需求,并让工作场所更安全。”Collins 说:“我们的员工不用将手放在隐藏有可能会伤害他们的尖锐物体的地方。

VLT® AQUA Drive FC 202 还大大减少了停机时间、污水溢出的可能性以及泵设备的磨损,从而延长了设备的使用寿命。”该管理局现在还在较小的处理站使用变频器。Collins 说:“我们已经将净化功能纳入我们系统中对所有 VFD 的要求。由于它是变频器的标配功能,我们可以激活它,而无需在控制系统或变频器面板上添加昂贵的组件。并不是所有变频器制造商都将此作为变频器标配功能提供。”

“泵堵塞已成为污水处理行业的一个重大运营问题,每年花费数百万美元来纠正此问题”,Danfoss Drives 区域销售经理 John Davis 说道。“这包括手动清除碎屑、条形筛、研磨机、专用叶轮并使用净化控制装置。内置净化功能的变频器可提供具有成本效益的解决方案,可快速获得投资回报。通过实施此功能,可以降低人工成本、泵停机时间以及设备维修和更换成本。”

查看相关产品