![饮料装瓶更快、更便宜。Valser 使用 VLT® OneGearDrive® 齿轮电机来优化输送机系统。](/media/2304/f_b_cs18_mineralquellen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
通过使用丹佛斯 VLT®OneGearDrives® 操作矿泉水灌装线的输送机,Valser Mineralquellen 已使用一种电机尺寸和三种传动比替换了多达 40 种以前的电机和齿轮组组合。其后,备件库存显著减少,系统输出增加。
简化复杂度,节约能源
随着日益增长的成本压力,食品和饮料行业对节能和灵活性的需求日益增加。过去,不同的领域需要不同的驱动概念,如生产、灌装和包装。在以前,需要几百个各种尺寸和额定功率的变频器来驱动连接各个生产机器的多个输送机。这导致需要大量的备用变频器、相应的维护工作和高能源成本。
Valser Mineralquellen 认识到了这些考虑因素。在使用丹佛斯 VLT® OneGearDrives® 进行现代化改造之前,使用了多达 40 种不同带或不带制动的电机/齿轮变型设备,但现在,工厂的现代化部分只使用了一种电机类型。这不仅降低了维护完整备件库存的成本,还减少了大量维护工作。现在已完全消除了在备用电机上更换齿轮组以配置有缺陷变频器的合适替代品的耗时机械工作,取而代之的是使用 OneGearDrive。如今,Valser Mineralquellen 的库存只有三台电机和一台变频器。
“这极大地简化了我们的操作,特别是 OneGearDrive 非常节能。我们直接降低了 10% 的电力消耗。”Valser Mineralquellen 维护计划员 Roman Schmid 说道。
“此外,中线电流降低了多达 50%,谐波更少,相位平衡更好,电压和频率偏差更小。”
“加上备件库存减少,安装简便,VLT®OneGearDrive® 成为公司灌装线的重大改进。作为现代化的一部分,我们还改进了输送机系统的操作。现在,输送机系统运行更平稳,而且在低速时,皮带不会抖动。”Schmind 说道。
VLT® OneGearDrive®——高效,采用卫生设计的 VLT® OneGearDrive® 是一种与经优化的锥形齿轮箱相耦合的高效永磁三相同步电动机。该系统的效率水平高达 89%。该电动机概念仅提供一种电机类型和三种传动比,但可涵盖所有典型的输送机变频器。另外,OneGearDrive 物理配置的受限范围简化了备件储备,提高了成本效率,由于采用统一的机械尺寸,简便了工程和安装工作。
OneGearDrive 有两个型号: VLT® OneGearDrive® 标准型适用于干燥和潮湿生产区域,VLT® OneGearDrive® 卫生型则适用于卫生至关重要且需要彻底清洁的区域以及无菌区和无尘室生产区。
VLT® FlexConcept® 永不过时的部分
OneGearDrive 是 VLT® FlexConcept® 的一部分,VLT® FlexConcept® 是丹佛斯极其灵活高效的变频器系统概念,将在典型的食品和饮料工厂或材料处理系统中的变频器变体数量减少了高达 70%。
VLT® FlexConcept® 包括 VLT® OneGearDrive®,以及组合使用的 VLT® Decentral Drive FCD 302 或 VLT® AutomationDrive FC 302 变频器——所有系统领域中节能变频器的完美匹配组件。该设备大大节省了计划、调试、维护和库存成本。通过使用 OneGearDrive 与 AutomationDrive FC 302 或 Decentral Drive FCD 302,与传统系统相比,可节省高达 50% 的成本。
FlexConcept 为系统制造商和操作员提供了一种解决方案,该方案符合与新效率类别相关的当前和未来适用标准,并保证了高度的投资安全性。产品已符合最低能效标准 (MEPS) 的要求,该标准将于 2017 年生效。
Valser Mineralbrunnen
Valser 是一种瑞士矿泉水,产自格劳宾登州瓦尔斯的矿泉。2002 年,赫斯集团将 Valser Mineralquellen AG 出售给可口可乐 HBC Schweiz,后者根据经特许生产并瓶装可口可乐公司的产品。
水源水在圣彼得区域以雨、雪和冰的形式积聚, 其渗透到石灰岩大理石、Bündner 片岩和白云石中,并通过这些材料的裂缝和裂沟渗入大山深处。
在皮亚尔地块内,水经过 2.2 亿年的岩石层净化并高度矿化。平均 25 年,这些水沿着至少有 1000 米深的路线流动,最终从瓦尔斯的圣彼得泉流出,清澈如水晶,味道独特、均衡,富含许多珍贵的矿物质和微量元素。