Pressure Concepts 借助丹佛斯阀件产品帮助北卡罗来纳州高效储存红薯,以待市场机会,保护了价值数百万美元的投资

2016年8月10日星期三

Pressure Concepts 位于北卡罗来纳州夏洛特市,是该州为各种行业提供高压解决方案的领先供应商之一。加湿解决方案是该公司的主营业务之一。自 20 世纪 80 年代以来,Pressure Concepts 一直都与 Michael Boyette 博士保持合作,并在北卡罗来纳州生产了数百个负压通风储存设施。

红薯在美国越来越受欢迎,北卡罗来纳州的红薯产量几乎达到整个美国的一半。虽然红薯看起来就像是更受欢迎的马铃薯的“橙色版”,但实际上,它与与普通的白马铃薯并不属于同一属。事实上,它们比普通的马铃薯更难储存。

如果红薯储存湿度太低,它们会变干,变得不可食用。如果湿度过高,则会腐烂。多年来,这意味着当年的收成必须在收获后的几个月内售罄。农户的产品大量涌入市场,以免最终卖不出去,而价格因供大于需而下跌。如果能够通过高效的方法提升红薯的储存能力,农户就可以在全年任何时段出售他们的收成,甚至可以在供应量减少时出售,进而获得更高的利润。

北卡罗来纳州立大学的研究员 Michael Boyette 博士找到了一种方法,他通过负压通风和恒温恒湿控制彻底改变了红薯的储藏方法。Pressure Concepts, Inc. 是北卡罗来纳州各种行业高压解决方案的领先供应商之一,从一开始就与 Boyette 建立了合作。

Boyette 博士的负压通风系统依靠 PLC 系统来保持恒定的温度和湿度。电磁阀负责将加压水释放到喷雾嘴。

Pressure Concepts, Inc. 的 Jim Gallo 尝试了多种黄铜阀门,但没过几年就需要更换。更糟糕的是,阀门有时候还会卡住。

视阀门性能的不同,每个储存设施最多会储藏多达 50,000 蒲式耳的红薯(价值约为 500,000 美元),因此种植者需要确保绝对的可靠性。阀门经常会出现故障,因此可靠性非常关键。

在尝试了其他解决方案后,Gallo 发现丹佛斯的双向不锈钢电磁阀是市场上非常可靠的阀门。他现在将该产品指定为所有负压通风设施的标准配置。

Gallo 介绍说,“农户是无法接受潮湿环境的。如果阀门卡住并一直保持打开状态,红薯就会腐烂,损失数千万美元的投资。丹佛斯的阀门产品经市场证明是非常可靠的阀门。”

Gallo 认为丹佛斯的 VDHT 阀门适于在红薯储存设施中使用。

Gallo 现在在红薯储存设施中只使用丹佛斯的阀门,而且多年来一直没变。

他说道:“我们安装了数千个丹佛斯阀门。一般来说,我们安装后就不用管了。它们会一直保持运行,而且在安装后我们几乎没有碰过它们。如果出现了故障,那肯定是高压水中的杂质所致。即便这些设施都使用了水软化剂和过滤器,但杂质是不可避免的。”

对于北卡罗来纳州的红薯种植者来说,储存设施的可靠性对他们的业务至关重要。农户现在可以将红薯储存一年或更长时间,进而提高了盈利能力。