酒店冷水机改造

2017年12月19日星期二

变频冷水机组改造帮助酒店节省了大量维护成本

由于能源利用效率低、维护成本高等多个运营问题,导致位于印度 Shirdi 的 Sun-n-Sand 酒店迫切需要更换冷水机组。最终,该酒店选择了由 Blue Star Ltd. 提供的无油 Magnasmart 变频制冷机,该款制冷机使用了丹佛斯的 Turbocor® 压缩机。在空调系统完成升级后,该酒店大幅降低了运营成本。

Sun-n-Sand 是一家领先的五星酒店集团,致力为商旅客户和休闲旅行者提供一流的服务。Mumbai 酒店是 Sun-n-Sand 集团的旗舰店,于 1962 年投入运营。

正是由于 R. J. Advani 和 Jack Voyantz 的远见卓识,使得 Mumbar 成为第一家五星级海滩酒店。经过五十年的运营和持续创新,Sun-n-Sand 已经掌握了顾客服务的艺术精髓。从 1996 年起,执行总经理 Rajesh Advani 开始带领 Sun-n-Sand 集团,致力于将其打造为 Maharashtra 的战略商务与休闲目的地。该集团目前还在 Pune、Mumbai、Shirdi 和 Nagpur 运营有多家五星酒店。

挑战 - 项目概述

位于 Shirdi 的 Sun-n-Sand 因是 Shri Sai Baba 的故里而闻名,吸引着全球各地的崇拜者纷至沓来。

由于运行两台 140TR 柴油燃气型制冷机会导致柴油成本提高,因此该酒店决定评估备用的建筑制冷方案。Sun-n-Sand, Shirdi 酒店的首席工程师 Kenneth 于 2011 年拜访了 Blue Star Ltd. (BSL),旨在了解在变频空调系统中使用 Blue Star Magnasmart Turbocor® 150TR 制冷机替代柴油燃气型制冷机的潜力。

 

Sun-n-Sand 的工程团队在作出采用无油技术的决策之前,在各个方面进行了详细的考虑。第一个问题是变频制冷机的能耗以及下列的关键几点。

  • 当地服务和支持
  • 远程监控和轻松维护
  • 噪音和振动
  • 负荷波动
  • 碳排放量

解决方案 - 采用丹佛斯 Turbocor® 压缩机的 Magnasmart 冷水机组。

在经过各种技术论证并征得 Sun-n-Sand 工程团队的认可之后,Blue Star Ltd. 于 2012 年 1 月向 Shirdi 提供了 LCWT1-0515F Turbocor® 制冷机。该制冷机的设计参数为 0.68 kW/TR,IPLV 为 0.359 kW/TR。

安装和调试。

位于 7 楼的制冷机在安装场地上存在一些局限性,比如屋顶空间有限,还需要改造之前冷水机的供水配管,同样存在空间受限的问题。
Blue Star Ltd. 于 2012 年 2 月完成了安装。Danfoss USA 专门就维修工程进行了培训。通过对变频冷水机和压缩机的数据进行全面分析,证明专门针对印度的条件进行了优化的算法能够让制冷机在低负荷条件下实现高效的运转

运行 - 新的冷水机组不仅可确保高能效。

Sun-n-Sand 集团的执行总经理 Rajesh Advani 介绍说,“噪音和振动对于酒店而言非常关键,我对该款冷水机 73dBA 的声压级非常满意,使得我们可以将办公区域直接布置在冷水机房下面。”

Sun-n-Sand 的一名设备操作员说道,“Blue Star 提供的 Magnasmart 冷水机采用了无油离心压缩机技术,不仅能够提升能效还能够降低运营成本。相比之前的冷水机组,它能够确保更高的能效,而且新的 Magnasmart 冷水机运行流畅也非常高效。”

Sun-n-Sands 设施经理 Shinde 补充说道: “变频空调设备的总体运行成本大幅降低。我们每个月可节省 200,000 到 250,000 INR(3,200 到 4,000 美元)的运行成本。” 投资回报期不到 18 个月。

日期 借助 Magnasmart 实现的节省 %
4 月 26 日 8395 美元 42
酒店入住率(房间数量) 超过 26 间  
4 月 27 日 6306 美元 48
酒店入住率(房间数量) 超过 17 间  

 
除了节省能耗、运行噪音低等优点外,酒店的员工还发现采用丹佛斯 Turbocor® 压缩机的 Magnasmart 变频冷水机相比之前的制冷设备,还具有以下多个优点:

  • Magnasmart 冷水机相比燃气型设备,碳排放量更低
  • 板载变频器可将压缩机的启动电流降低到只有 2 A
  • 只有一个移动件 - 系统复杂性降低,因此改善了冷水机的可靠性
  • 无油运行 - 压缩机完全无油运行,消除了润滑问题。润滑油非常不利于散热 - 含油量为 4% 的制冷机会出现 9% 的能效损失
  • Blue Star 可通过远程监控优化冷水机的性能和可靠性
  • 冷水机控制面板能够及时为操作人员和工程师提供运行信息和系统参数
  • 该款压缩机的另一个环保优势在于它采用了环保型制冷剂 R-134a,而非采用 CFC 制冷剂。这一点也有助于获得 LEED-EB 积分。

结语

该项目的目标得到了圆满完成。对比 2011 年和 2012 年同一天的能耗数据,我们发现,尽管 2012 年当天的入住率更高,但运行成本却降低了 42%。所有月份及全年的数据同样如此。 

丹佛斯 Turbocor® 技术宣传手册

在线产品目录 - 丹佛斯变频压缩机解决方案