丹佛斯的解决方案以环保的方式实现啤酒冷藏

2017年8月18日星期五

在位于美国巴尔的摩的丹佛斯制冷应用开发中心 (ADC) 进行的测试结果显示,某家制冷客户每年可减少 572 吨的二氧化碳排放量,同时还可确保并冰啤酒的供应。

冰啤酒的成本

丹佛斯的一家制冷大客户主要致力于制造乙二醇冷水机,该设备主要用于冷藏啤酒,确保啤酒从仓储到配送至各个餐馆和酒吧的整个环节都能保持新鲜、可口。确保啤酒的清凉度是啤酒厂的第一要务,如果消费者发现他们喜欢的啤酒没有进行冷藏,他们会毫不犹豫地选择其他的啤酒厂。

不过,啤酒冷藏意味着成本。传统上,这些类型的冷水机通常采用浸渍有乙二醇的铜线圈作为蒸发器。不过,这种解决方案有几个弊端: 

  • 铜材料成本高昂
  • 铜线圈换热器非常笨重,需要占用大量空间
  • 需要大量的制冷剂,会增加对臭氧层的影响

丹佛斯的微型板式换热器 (MPHE) 能够解决上述短板,提供更高效的制冷系统,不仅有助于降低能源成本,还能够降低总体拥有成本。

 

丹佛斯制冷事业部的大客户经理 Bruce Busby 从中看到了机会,向他的客户推荐了丹佛斯的 MPHE 产品。他在拜访客户时携带了我们全新推出的高效 Z 型 MPHE 蒸发器的样品。客户看到这款换热器后非常吃惊,大小跟 iPhone 6 差不多,但却能够发挥笨重的铜线圈所起到的作用。

自然而言,客户在决定实施之前希望看一看 MPHE 的实际效果。他们同意向丹佛斯提供一台他们目前所用的冷水机,用于在位于巴尔的摩的丹佛斯制冷应用开发中心 (ADC) 进行比较测试。测试结果表明,使用更轻便的丹佛斯 MPHE 替代铜线圈之后,制冷装置的重量降低了 80%。制冷剂充填量也大幅降低,这意味着每年可减少 400 kg R134a 制冷剂的用量,相当于每年可减少 572 吨的二氧化碳排放量。

 

看到测试结果如此乐观,客户决定借助丹佛斯的其他解决方案对他们更多的设备进行重新设计,包括膨胀设备、冷凝机组、干燥过滤器等。

借助丹佛斯的 MPHE 技术,您也可以实现减重、减少制冷剂用量、减少排放量等优势:

 

减重:

重量约为 3.74 kg 的铜线圈替换成了丹佛斯的 MPHE,后者的重量只有 0.69 kg,减重幅度高达 80%。

 

减少制冷剂用量:

每台装置的制冷剂用量从 16 oz 减至 13.2 oz。按每年制造 5,000 台设备计算,客户每年便可减少 400 kg R134a 制冷剂的用量。

 

直接减少排放:

R134a 的 GWP 为 1430,每年减少的制冷剂用量折算后相当于每年可减少 572 吨的二氧化碳排放量。

 

间接减少排放:

由于系统在 90F 环境温度下的效率得到了提升,冷水机的耗电量可以降低 9%。这意味着每年可减少 150 kWh 的耗电量,折算后相当于发电厂每年可减少 1,050 吨的二氧化碳排放量。


“当客户遇到来自进口乙二醇冷水机的竞争时,他们不得不寻找新的解决方案来降低成本,那么机会就来了”

 

Bruce Busby
大客户经理
丹佛斯制冷