在城郊地带,成千上万块太阳能采暖板吸收的热量如何为私人住宅中的淋浴和散热器供热?丹佛斯组件起着关键作用,帮助丹麦的锡尔克堡实现这一愿景。
![Asbjørn, Danfoss Drives and Per, Silkeborg Solar Heating Plant in front of solar panels](/media/19012/1-solar-panels-cover-60-soccer-fields-1120.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
锡尔克堡制定了明确的城市绿色目标:2025年热能供给实现碳中和。所以锡尔克堡在镇外的一块土地上,建设了12436块太阳能板,每天吸收从黎明到黄昏的太阳能。这些面板构成了世界上最大的太阳能供热系统,占地面积相当于60个足球场。
丹佛斯是锡尔克堡实现绿色目标的关键。
“当我们启动这个项目时,我们的目标是为大约4400户家庭提供热量,满足城镇20%的供热需求。但实际上,我们现在已经超额完成目标,我们为此感到非常自豪!”锡尔克堡太阳能供热基地项目经理佩尔·赫维尔舍伊·克里斯蒂安森说道。
实现这一目标必不可少的组件
丹佛斯也为这一目标的超额实现而感到自豪。工厂有两个500平方米的控制室,室内的组件可以确保所有太阳能在市民需要时到达手中,从而使热量损失降至最低。在这些组件之中,有16个Danfoss VLT®AQUA变频器和4个Danfoss SONDEX®热交换器,这两个组件发挥着重要的作用。
这些变频器可以确保乙二醇从12436个加热面板准确而恒定地流入控制室,乙二醇在面板内部吸收太阳光的热量。如果无法正确控制乙二醇流量,让乙二醇在面板内放置太长时间,就无法获得最佳的系统性能。甚至,在最坏的情况下,系统会过热并停止生产。
变频器将乙二醇发送到四个Danfoss SONDEX®热交换器。在这里,乙二醇通过复杂的超薄金属板系统,热量从区域供热网络转移到水中。热交换器体积巨大,高达四米,宽度超过五米。这意味着在板的一侧流动的水具有很大的表面积,可以从另一侧流动的乙二醇中吸收热量,形成最佳的热传递效果。
![Silkeborg Forsyning using Danfoss VLT® Drives](/media/19016/photo-4.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
正确的选择
“事实证明,选择丹佛斯解决方案对我们来说是正确的。VLT®AQUA变频器和SONDEX®热交换器非常可靠。自安装以来,它们运行良好。如果我们有任何疑问或需要调整的地方,我们可以随时呼叫丹佛斯客服,并获得丹佛斯标准高水平的服务,” 克里斯蒂安森先生补充说,“许多公司竞标这个订单,但没有一家可以与丹佛斯相提并论。”
如果您问丹麦公司SKAtek®项目的负责人兼合伙人卡斯滕·托夫特,您将获得几乎相同的答案,该公司为项目提供了所有电子产品,电气装置和软件,包括Danfoss VLT®AQUA变频器。
“我和丹佛斯合作了30年。他们的产品,交货时间和服务水平是一流的。 SKAtec®是一家相对较小的公司,因此在世界最大的太阳能供热基地的项目对我们来说至关重要。 毫无疑问,丹佛斯应列入供应商名单。 该项目必须取得成功,也确实取得了成功。”卡斯滕·托夫特说。
![Quote from Karsten Toft: There was never any doubt that Danfoss should be on the supplier list. The project had to turn out a success – and it did”](/media/kbccyv31/qoute-danfoss-collaboration-karsten-toft.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
锡尔克堡太阳能供热基地于2016年开业,是当地集中供热公司锡尔克堡·福赛宁的一部分。锡尔克堡·福赛宁为44000市民提供热量。太阳能供热基地和公司的其他生产设施(天然气、电力和余热)可以满足全部需求。
![Key Account Manager, Danfoss Drives, Asbjørn Jonassen in front of sSolar panels](/media/19017/3-asbjoern-jonassen-danfoss-drives-1120.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
到2019年底,锡尔克堡太阳能供热厂的水表已超过73,000 MWh大关——足以覆盖数千个家庭,每年可减少15700 的二氧化碳排放量。2020年同样非常顺利,前六个月的发电量创历史新高,达到47,068 MWh。3月和4月分别达到8687 MWh和12842 MWh,屡创佳绩。
相关链接:
![引领可持续转型之路](/media/12887/engineering-tomorrow-city-at-night_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
你知道吗?
丹佛斯可持续智能技术为全世界的工业和城市提供动力,确保可靠的食物供应,并创造更健康、更舒适的室内环境。在未来智能能源系统中,船舶、公路和非公路的机械都主要由混合动力和电动马达驱动,而丹佛斯的技术正是可再生能源在未来智能能源系统中应用的推动力。