• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

中国第一高楼选择丹佛斯

2014年8月6日星期三
上海中心大厦

位于浦东陆家嘴的“上海中心”是中国在建第一高楼,同时也将是世界第二高楼。丹佛斯运用先进的绿色节能技术和解决方案,帮助“上海中心”成为世界级的绿色创新建筑。

随着中国新型进城镇化进程的不断推进,减少能耗和污染成为了众多新建建筑项目的重点要求之一,丹佛斯的节能减排产品因此得到了更广泛的应用。高达632米的“上海中心”建筑项目与丹佛斯签署订单,采购了包括6700只丹佛斯AB-QM阀门(动态压差平衡型电动调节阀),用于平衡和控制中央空调水系统。这也是丹佛斯在单一建筑中提供最多此类阀件的订单。

作为一座世界级的创新建筑,“上海中心”是个不折不扣的高科技中心。它综合采用了多种绿色技术,获得了美国绿色建筑委员会颁发的LEED金级预认证,以及代表我国最高标准的住建部“三星级绿色建筑设计标识证书”。丹佛斯节能产品凭借出色的品质和先进的节能性能,得到了用户和设计师的认可,将在这座超高层地标式摩天大楼中默默做出自己的贡献。这6700只AB-QM阀门能对中央空调系统中长达一公里的风机盘管的流量进行精确的平衡和控制,从而使高楼层用户可以根据自身需求获得舒适的温度,而不受低楼层用户温度调节的影响。建筑物能耗的50%-60%与供热、通风和空调系统有关。通过采用丹佛斯AB-QM阀门,可以将中央空调水系统的能耗降低20%以上。

此外,丹佛斯还为上海中心的供热和制冷系统提供了660个变频器,在保证适宜温度的基础上避免各类泵、压缩机和风扇不必要地过快运行。这一应用将节约20%至40%的能耗。同时,丹佛斯提供的压力传感器和干燥过滤器也可以提高空调系统的能效。

缔造未来世界

丹佛斯研发先进技术,确保我们能够建立一个更好、更智能、更高效的未来。在全球不断发展的城市中,我们确保为家庭和办公室提供新鲜食物和最佳舒适度,同时满足对节能基础设施、互联系统和综合可再生能源的需求。

我们的解决方案适用于多个应用领域,如制冷、空调、供暖、电机控制以及移动机械。

我们的创新工程可追溯到 1933 年,时至今日,丹佛斯保持市场领先地位,拥有 26,000 多名员工,可为 100 多个国家的客户提供服务。我们是一家由创办者家族经营的私营企业。