• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯建设绿色数据中心以实现脱碳发展

2021年2月18日星期四
丹佛斯总部数据中心

数据中心作为互联网的大脑和跳动的心脏,正在消耗大量能量。数据中心需要能源为服务器供电,用能对机房进行冷却,并通过散热系统将服务器产生的大量余热排出,耗能巨大。伴随数字经济的迅猛发展,全球各国正在大举兴建数字中心,能耗呈指数级增长。据统计,IT系统耗电量已占到全球总耗电量的10%。大幅降低数据中心能耗以减缓数字化对气候造成的负面影响,是时下的当务之急。

面对这一情况,丹佛斯正用自己的产品和技术,设计并建设气候友好型数据中心,希望这一模式成为行业范例。丹佛斯拥有全球领先的冷却和综合能源利用技术,可以帮助数据中心以更绿色的方式降温,降低能耗,同时将数据中心余热回收并充分利用。

“我们以非常节能的方式为数据中心降温,并对数据中心产生的余热进行回收再利用。 这就是我们眼中的绿色数字化。”丹佛斯集团IT高级副总裁兼首席信息官 Sune T. Baastrup说。

费允德,丹佛斯集团气候方案事业部总裁

数据中心转型成为“能源产消者”

丹佛斯绿色数据中心解决方案包括应用了Danfoss Turbocor®技术的冷却机组和热泵,可以帮助数据中心提升30%冷却效率,并有效进行余热回收。

数据中心的脱碳之旅从制冷开始。丹佛斯拥有丰富的产品组合和专业知识,可通过使用全球升温潜能值更低的制冷剂和节能解决方案来减少直接和间接的二氧化碳排放。丹佛斯还针对高温工况下运行条件将技术进行了优化,以减少对冷却的需求,从而自然降低了制冷的能耗。

此外,丹佛斯还提供极具创新性的综合能源利用解决方案。数据中心服务器产生的大量余热如不充分利用,则会直接排放到大气中,形成巨大的浪费。通过热回收和综合能源利用技术,我们可以把数据中心从能源消耗者转变成能源生产者(即集消费和生产于一体的“产消者“),从而帮助丹佛斯集团完成2030年实现碳中和的伟大目标

丹佛斯总部数据中心
“我们希望借此证明,数字化转型与绿色转型是可以同步实现的。”丹佛斯集团首席信息官Sune T. Baastrup介绍说。

丹佛斯碳中和之旅

丹佛斯碳中和之旅的首个案例就在位于丹麦诺德堡的丹佛斯集团总部。2015年,丹佛斯集团总部建筑的供热系统使用的都是化石能源。到2022年,这些建筑将摆脱化石能源实现碳中和。 预计到2024年,利用自己的绿色数据中心解决方案,丹佛斯集团总部数据中心所产生的余热将会被回收利用,为25万平米办公区和厂房进行供热,满足总建筑面积25%的供热需求。

位置的选取是能否实现余热利用的关键因素。数据中心建立在数据使用的地点附近,我们可以就近在数据中心这一‘热源’源头利用热回收技术将余热回收,并接入到当地的能源网络中加以利用。此举将帮助大幅降低数据中心的能源成本,并减少温室气体排放。

Data center at the headquarters in Nordborg
丹佛斯总部将于明年实现碳中和。到2024年,丹佛斯数据中心将利用余热,满足总部25%的供暖需求。

“作为云端数据中心和实体数据中心的结合体,混合数据中心将是数据中心行业发展的未来。我们可以就近在数据中心这一‘热源’源头利用热回收技术将余热回收,并接入到当地的能源网络中加以利用。”丹佛斯集团首席信息官Sune T. Baastrup介绍说。

目前,丹佛斯正在积极推进数字化转型,基于丹佛斯绿色数据中心相关技术,丹佛斯集团成功完成了对全球各地的20个数据中心和135个服务器机房开展全局整合和调整。

“我们积极采取行动,在不到一年的时间,便高效地建成了丹佛斯自己的绿色数据中心。我们希望借此证明,数字化转型与绿色转型是可以同步实现的。” Sune T. Baastrup说道。

丹佛斯智能交流变频器基于状态监视和EC+概念,可以使数据中心实现气候友好转型,并增强暖通空调性能竞争力。变频器使用变速控制,可确保风扇,泵和压缩机的容量根据每天,每周和每年的负载变化进行调整。

根据实际需求调整容量可以节省大量能源,并减少二氧化碳排放量。对于数据中心的其他好处还包括可以提高可靠性和电源使用效率(PUE),增加容量以及增强资产保护效果。

凭借独特的集成热管理功能,丹佛斯变速控制下的数据中心还有效降低了能源成本和维护成本,从而实现了最佳的总拥有成本(TCO)

 

了解交流变频器如何提高数据中心暖通空调的可靠性和效率:数据中心解决方案

需要储能设备吗?在此处您可以找到世界一流的工程支持:为智能电网打造智能电源转换

现在,使用丹佛斯广泛的供热和制冷技术产品,可以在从边缘和托管到混合数据中心的整个范围内为数据中心设计节能解决方案。

除了用于风冷和水冷式冷却器的解决方案外,其他高效的数据中心冷却解决方案还包括使用丹佛斯无油压缩机和高压泵的蒸发冷却系统。蒸发冷却系统利用冷凝器中水的蒸发来散热。与风冷系统相比,该方法可以在湿度低,湿球温度低的区域提供更高的效率。

丹佛斯是暖通空调行业首款无油磁性轴承压缩机的开拓者。丹佛斯Turbocor®压缩机采用先进的技术,可在紧凑的占地面积内同时实现高效率和低噪音。通过使用无油磁性轴承,丹佛斯产品展现了行业领先的性能。该轴承在压缩机的使用寿命内提供世界一流的效率,并且性能衰减度为零。永磁电动机和变速驱动器提供了无与伦比的满负荷和部分负荷效率。变速驱动器还可以通过减小启动电流来获得额外的优势,从而可以减小应急发电机的尺寸。

具有SST功能的新型丹佛斯Turbocor®压缩机的宽阔运行图非常适合数据中心运行,由于压缩机的高灵活性,可以产生最高28°C的较高冷却水温,在低温环境下和常见的低压比情况下运行。两种方案均可以显著节省成本,而传统的涂油螺杆式压缩机不支持这两种方案。

丹佛斯Turbocor®压缩机的最佳功能为关键任务设施提供了更多好处,包括电源恢复后30秒内快速重启功能以及发生断电事件时的低涌入电流。

 

阅读有关丹佛斯Turbocor®的更多信息

Read more about Danfoss Turbocor®

更安全,更可靠,更高效的数据中心

更安全,更可靠,更高效的数据中心

丹佛斯数据中心解决方案包括制冷,消防,配电,能量存储和热回收等技术。了解我们的解决方案如何帮助数据中心达到高功率使用效率并支持最长正常运行时间。