眼睛疲乏、肌肉酸痛, 现年 60 岁的 Giorgio Speranza 过去一直认为这是收割季节不可避免的痛苦。这种情况将不复存在。他最近测试了配备了 IDEALDrive 的 Fendt IDEAL 联合收割机--在这台设备上您可以通过手柄而非传统方向盘实现车辆转向。”这也许是我经历过的最轻松的收割了。“他说。

一台现代化的联合收割机堪称一座移动工厂,由大约 7000 个零件组成。一旦农民到达田地的边缘,就需要使用技巧来让它掉头。通常,他必须先转动方向盘锁以锁定(平均需要四次操作),然后才能恢复自动驾驶去收割位于其他方位的下一行农作物。
但很快,他只需移动左手一两厘米即可执行这一操作。进入: IDEALDrive。
在 2019 年农机展览会(Agritechnica)期间推出的新型 Fendt 旗舰联合收割机没有方向盘。取而代之的是农民用左手柄进行必要的手动转向操作。这使得可视性更强,疲劳度更低,产量更高。

再见,盲点
没有了方向盘和转向柱,就没有任何东西可以挡住农民查看进给房和收割台割庄稼的视线了。他可以清楚地看到中心区域,在那里收割下的农作物被吸进进给房并进行加工。
因此,如果道沟、石头或其他物体挡在联合收割机的前面,那么农民很可能会注意到它们并在造成任何损害之前调整方向。
今年秋天,六名农民和机器承包商组成的小组于意大利北部的玉米田上对机器进行了测试。Giorgio Speranza 是其中的一员,他是第三代机器承包商,有着四十余年专业收割经验。他说:
”朝向收割台方向的视野很开阔。你会觉得对面机器作业情况了如指掌。用手柄操控机器转向比用方向盘方便多了。我相信这有助于提高产量。“

对身体更有益
他补充说使用手柄转向对身体也更有好处,因为可以坐得更直,姿势可以很放松。
”我觉得这样的设计可以很好的帮助缓解疲劳和酸痛,特别是要在驾驶室呆上一天的时候 而且可视性非常好,所以眼睛也不会那么累。“他说。
该小组的另一位成员农民 Andrea Sandrini 同样对该产品充满热情,但是是出于其他原因。他刚刚 24 岁,还不用担心关节酸痛和眼睛疲劳。
”视野非常开阔,可以舒适地坐着。但最让我印象深刻的是田边转向时可以达到的速度。使用手柄仅需几分钟即可。这样每次转弯时都能节省时间。对我这样一个农民来说,每一秒都很重要。我从来都无法预料什么时候天气会变糟,导致我必须推迟收割。”他说。

在路上驰骋
新型 Fendt IDEALDrive 手柄驾驶装置解决方案由 Danfoss 提供,商标为 Flex-Steer™。该解决方案由 Danfoss 的新型 JS1-SbW 手柄 和 EHD 电液转向阀组成,包括电子控制器以及控制手柄和阀门间的通信的驱动器单元。
该解决方案符合欧盟机械指令及其关于在道路上行驶的农林机械的安全标准。该产品也将获得 ISO 25119 认证。
因此,农民可以驾驶着 Fendt IDEAL 联合收割机和 IDEALDrive 穿梭于不同田地之间,也可以在完工后开回农场和机器储藏室。
“我们认为 Danfoss 的解决方案显然是目前市场上的最佳产品,无论是从它作业的技术含量上来说,还是为坐在驾驶室中的农民带来的好处来说。“ 与 Danfoss 共同努力攻克项目是一次很积极的体验。” AGCO 的高级市场营销经理 Brandon Montgomery 说。
他补充道,该产品的高度数字化和安全性标志着我们朝着由全自动化联合收割机收割庄稼的未来又迈进了一步。Fendt 品牌为全球农业设备制造商 AGCO 所有。

由科技支撑。一支来自丹麦奥尔堡大学卫生科学与技术系的团队测试了 Danfoss 的手柄驾驶解决方案。他们的结论明确清晰: 与传统方向盘相比,手柄驾驶装置将操作人员的肌肉活动减少了 65%,同时将机器的生产效率提高了 6%。15 名男性操作员参与测试,在轮式装载机模拟装置中进行不同的驾驶操作。测试结果已在《国际工业人机工程学杂志》( 72 (2019) 137-45)中发布。