在未来的 33 年中,全球城市地区需为另外 25 亿人提供空间。每天有 20 多万新城市居民将对城市造成重大影响。但是, 互连、灵活且永不过时的智能建筑和能源系统,可助我们提高城市效率并增强城市可持续性。
我们的城市仅占全球地表的 3%,但其经济产出高达 80%, 且全球一半以上的人口居住在这些城市。同时,城市是主要消费者,占 60-80% 的能源消耗和 75% 的碳排放。城市化的快速发展,正对气候、保健、基础设施以及供暖、制冷和供水等基本服务的使用产生额外压力。但是,若对其合理利用,将是实现可持续增长、提高效率和技术创新,同时减少资源和能源消耗的重要契机。必须赢得可持续发展之战的城市已经采取了许多良好措施。成功的解决方案
可行之处
中国本溪市的烟雾令人窒息。现在,中国钢铁产业之都的本溪市可以再次呼吸。丹佛斯协助该城市利用当地钢铁生产的余热实现区域供暖解决方案。到 2020 年,本溪每年煤炭使用量将减少 198,000 吨,为居民提供洁净的空气。
在哥本哈根,斯堪的纳维亚的最大城市发展项目和未来智能能源解决方案的生活实验室正在崛起。此为哥本哈根到 2025 年实现 CO2 中性目标的关键部分。Nordhavn 项目专注于如何将电力和供暖、节能建筑和电力运输集成至一个智能、灵活和优化的能源系统中,且该系统集成了大量可再生能源。丹佛斯为建筑提供供暖和制冷解决方案,实现能源系统的效率和灵活性。
在汉堡的新型绿色城区——港口新城,可持续且经济高效的解决方案采用丹佛斯技术,将建筑和供应系统的电力、供暖和制冷消耗降至最低。例如,利用发电厂的余热为所有建筑供暖,而非弃用。这样,一次能源的利用率可高达 90% 。该理念可延伸至其他住宅区和城市。与传统化石燃料供热相比, 它每年可节省约 370 万欧元的燃料成本并减少 14,000 吨二氧化碳的排放。
建筑可提供最大机遇
联合国经济和社会事务部估计,到 2050 年,世界人口将达到约 98 亿——其中近 70% 的人口居住在城市。
我们需要重点关注我们的城市地区,并在扩建城市或翻新现有建筑和基础设施时加快吸收现有技术。建筑行业为节能提供了最具成本效益的机会。 到 2050 年,供暖和制冷方面的节约将占据建筑行业节能潜力的近一半。同时, 据推测,到 2030 年,一个相当于世界现有建筑总量约60%的地区将在城市地区建造或重建。这为城市开发商提供了机遇,从一开始就设计出智能且节能的新建筑。利用先进技术, 通常可减少供暖和制冷系统中高达 40% 的能源利用,且投资回收期短,通常不到几年。
互连互通是关键
我们接下来应优先考虑互连、灵活且永不过时的智能建筑和能源系统,以提高效率并整合风能和太阳能等可再生能源。区域能源和制冷可以平衡可再生电力的波动性。在丹麦,目前风能占电力生产的 40% 以上,且经常超出该国的总需求。在供过于求的情况下,例如风产生的过剩电力可以用大型热泵产生热量,甚至储存在地区能源网中。热量存储成本不及电力存储的百分之一。
让我们灵活协作吧
智能能源系统还利用建筑来存储能源。拥有大量冷藏库的超市,可以用作巨型电池。当风力上升,电力便宜时,冷却就会增加-然后在风力减弱时用作缓冲。利用超市提供灵活性的潜力是巨大的——例如,仅在德国,超市就占总用电量的1-2%。
智能能源系统可以连接电力、供暖、制冷、供水和废水。连接供应方和需求方。利用大数据预测和缓解系统峰值。让消费者成为产消者。这些智能能源系统真正连通和协作的实例将产生必要的协同增效作用,以提高城市效率,遏制城市化和气候变化的挑战。
《巴黎协定》和可持续发展目标使我们拥有强大的全球框架和愿望,以便朝着正确发展方向前进。是时候将它们转化为国家和城市的具体行动,并加快利用现有解决方案来实现和赢得可持续发展之战。

城市效率是可持续发展的关键
联合国经济和社会事务部估计,到 2050 年,世界人口将达到约 98 亿——其中近 70% 的人口居住在城市。
为了实现《巴黎协定》的目标,我们需要重点关注这些城市,该协定制定了一个框架,以将全球变暖控制在 2 摄氏度以下。
探索我们的城市效率主题网站,了解为什么它是化城市挑战为机遇的最有效方式。