丹佛斯与COWI咨询公司开始在鞍山市实施中国首个大型区域供热系统,造福180万鞍山市民。供暖系统利用鞍山钢铁集团(中国第三大钢铁集团)的余热,作为主要热量来源,协助鞍山钢铁减少能源消耗并每年减少24万吨二氧化碳排放。
能源的有效利用也是中国可持续发展的瓶颈之一。以电厂为例,大多数中国电厂的能效不足50%,被浪费的能源以热气的形式被排放在空气中,如果采用区域能源系统作为电厂的补充,能效将达到90%。鞍山市是位于中国东北地区一座有350万人口的城市,也是著名“钢都”。丹佛斯在该市开展的区域供热节能改造项目也尝试突破这一瓶颈。改造项目总投资近200万欧元,启动改造的4年内逐步使供热惠及全市,继续减少60% 到90% 的煤炭使用和碳排放。
该项目实施过程中,丹佛斯与COWI达成战略合作,利用各自最先进技术实现协作。鞍山供热项目的工厂总面积将占地6万平方米,并为鞍山当地提供稳定供热、洁净的空气以及大量绿色工作岗位。

缔造未来世界
丹佛斯研发先进技术,确保我们能够建立一个更好、更智能、更高效的未来。在全球不断发展的城市中,我们确保为家庭和办公室提供新鲜食物和最佳舒适度,同时满足对节能基础设施、互联系统和综合可再生能源的需求。
我们的解决方案适用于多个应用领域,如制冷、空调、供暖、电机控制以及移动机械。
我们的创新工程可追溯到 1933 年,时至今日,丹佛斯保持市场领先地位,拥有 26,000 多名员工,可为 100 多个国家的客户提供服务。我们是一家由创办者家族经营的私营企业。