丹佛斯 Sono® 能量表可以准确测量独幢住宅、公寓楼和商业建筑的能耗。在大多数情况下,测量能耗是为了在住户或用户之间公平分摊能源费用。这意味着还需要定期读取每个能量表记录的能耗。按照传统方式,抄表员需要走到每个能量表前查看读数,标出自上次读数以来的能耗。
现在,已有更有效的方法可以用来记录能耗。丹佛斯提供三种自动抄表方案;
“移动式”无线电仪表读数
这是一种无线抄表方案,利用配备蓝牙接口的便携式无线电接收器 SonoRead™ 868 进行抄表。可以读取所有 OMS 标准化仪表。一旦连接 SonoApp™ 之后,就可以形成一种强大的移动式无线电抄表系统。这种方案不再需要访问能量表,因此大大节约了计划和排程活动的时间。对于偶尔需要读取一定数量仪表的情况,无线电仪表读数是一种完美的解决方案。
数据集中器
如果需要更为频繁地读取多个仪表,使用数据集中器 SonoCollect™ 是一种更好的解决方案。数据集中器最多可以保存 80 个仪表的数据。这种装置配备标准化的有线和无线 M-bus 总线接口,一个系统内最多可支持 500 个仪表。例如,您可以在任何时间利用 PC 上的分析工具,通过 IP 技术读取数据。此解决方案建议用于大型楼宇,和/或积极寻求有助于他们提高楼宇能效之深刻洞察的设施管理者。
云端智能抄表
如果需要获取不同楼宇的能耗数据,就可以采用这种基于远端的智能抄表方案。SonoEnergy™ 是一个智能能源软件平台,它将数据、业务流程和技术完全集成在一起。此平台从不同的 SonoCollect™(或其他)数据集中器处收集数据。然后可以对数据进行分析和排序,以便在自动计费方案、能源建议方案、电网优化、SCADA、楼宇管理系统 (BMS) 等其他系统内实施进一步处理。对大量数据的管理工作进行简化之后,可以节约时间,降低仪表日常操作的出错风险。建议楼宇投资者和能源公用事业公司采用此解决方案。
特点和优势
3 种不同层次的创新解决方案
节约时间
易于使用 — 即插即用
符合 OMS 通信标准
数据洞察对提高能效非常重要
文档
新闻
即将推出...
即将推出...
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoCollect™ 110 & 111SonoCollect™ 110 / 111 是一种用于能量计抄表的智能计量数据集中器。这种装置配备标准化的有线和无线 M-bus 总线接口,最多可支持 500 个仪表。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoRead™ 868SonoRead™ 868 是一种便携式无线 M-Bus 总线 T1 和 C1 收发器 (OMS),配备蓝牙接口,可读取所有 OMS 标准化仪表。
软件
![](/media/8020/sonoenergy-on-monitor_white.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
丹佛斯 SonoEnergy™
轻松的数据处理可节约每日计量工作时间
SonoEnergy™ 是一个智能能源软件平台,它将数据、业务流程和技术完全集成在一起。该平台为用户提供直观易懂的界面,以便读取、保存和分析计量数据。
SonoEnergy™ 按照模块化原则进行设计。这样就可以先从小处着手,然后按照用户商业、流程和技术要求的变化,逐渐增加新的功能。
SonoEnergy™ 可以在智能计量、能源管理等领域提供完整服务理念或终端用户产品。
通过这种软件平台,公共事业部门可以使能源供应商、电网运营商和能源服务提供商开发具有吸引力的创新服务,比如兼具智能计量和智能家居功能的服务。
SonoEnergy™ 特性和优点
成熟的智能计量和能源管理应用
支持多种读表技术以便收集数据
可以在一个系统内存储和处理多个数据流
采用可扩展、现代化、可视化和合规的系统设计,满足所有安全要求
可以用作独立设备或集成到现有系统中
具备云端解决方案能力
可以通过插件对标准界面和协议进行扩展
采用图形化控制面板以便配置和监控