全球无油压缩机技术的先驱者
1995年6月,第一台磁悬浮制冷压缩机原型机成功制造。2001年,第一台磁悬浮压缩机Turbocor TT300在美国加利福尼亚州投入应用。2004年,丹佛斯收购Turbocor 50%股份,展开全球合作并进入中国市场。
丹佛斯是全球无油压缩机制造商及技术先驱——旗下品牌Turbocor®制造了全球首台用于暖通空调行业的无油磁悬浮轴承压缩机。
无油磁性轴承:这些压缩机的特点是使用无油磁性轴承。这一特点可确保压缩机在整个运行生命周期内保持稳定的效率和性能,不会因油相关问题而导致性能下降。
永磁电机和变频驱动:丹佛斯 Turbocor 压缩机配备永磁电机和变频驱动装置,提高了整体效率。这些技术可在满负荷和部分负荷条件下实现精确控制和性能优化。
高效率、低噪音:丹佛斯 Turbocor 压缩机设计用于提供高效率和低噪音运行。这对于暖通空调系统来说至关重要,因为能效和噪音水平都是重要的要求。
应用广泛:这些无油离心式压缩机的应用范围非常广泛。它们可用于风冷、水冷或蒸发冷冷水机组。这种多功能性使其适用于各种制冷和暖通空调要求,包括舒适性空调、低温工艺、冰蓄冷和热回收。
久经考验:丹佛斯 Turbocor 压缩机已在全球各地的施工现场安装了 140,000 多台,在暖通空调行业树立了高可靠性和高性能的良好口碑。
全球业务:丹佛斯 Turbocor 压缩机在位于佛罗里达州塔拉哈西和中国海盐的工厂生产,并通过了 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 认证。公司还在美国、欧洲和亚洲设有销售和服务中心,为全球客户提供支持。
特点和优势
40 到 450 TR 无油压缩机,适用于冷水机组和热泵
帮助机组实现一流的生命周期成本
紧凑、轻量化与低噪音于一体的集成解决方案
降低运营和维护成本
全生命周期内性能零衰减
低碳足迹/高能效
与低全球变暖潜能值制冷剂 R1234ze、R513A 和 R515B 兼容
ETL 质量认证,符合 CE 要求

文档
支持

TurbocorCloud™ 服务
丹佛斯的TurbocorCloud™是为Turbocor®压缩机量身定制的最新智能云解决方案。这项基于云计算的服务能够收集压缩机数据,提供深入的性能分析,帮助用户洞察压缩机和冷水系统的运行状况。
OEM 客户
丹佛斯为暖通空调行业 OEM 提供了丹佛斯 Turbocor® 系列压缩机。我们的工厂、销售和服务遍布全球各地,我们的杰出 OEM 客户使丹佛斯使用 Turbocor 压缩机为暖通空调市场带来了创新且可靠的离心制冷系统。
请联系您的 OEM 获取 Turbocor® 产品支持。我们只向 OEM 冷水机制造商销售我们的压缩机。请在下方搜索您所在地区的 OEM。
知识
丹佛斯 Turbocor® 学习中心
丹佛斯开设了一系列培训课程,旨在提供丹佛斯 Turbocor® 产品及其应用相关的销售、运行和维修必要信息。我们致力打造兼具教育性和趣味性的培训计划。其中包含了我们根据您的需求制定的精选学习课程计划。丹佛斯 Turbocor® 学习中心由经验丰富的高资质专家授课,确保为您提供高水准培训课程。
如需了解更多相关信息,欢迎联系我们:turbocor.training@danfoss.com
注册与联系信息
- 请访问下方检修培训网页注册以参与服务及维修课程
- 欢迎联系我们的培训团队(电子邮件:turbocor.training@danfoss.com),了解未在目录中列明的课程相关信息
完成注册表单并将其发送至以下地址以进行注册:
Danfoss Turbocor Compressors Inc.
丹佛斯学习中心
1769 E. Paul Dirac Drive
Tallahassee, FL 32310
电话: +1 (850) 504-4800
传真: +1 (850) 201-2901
电子邮件: turbocor.training@danfoss.com
名额有限,以先注册先参与为准。如果课程已满,我们会通知您参加其他日期的课程。DTC 保留更改课程日期或取消课程之权利。

服务和技术支持视频
丹佛斯提供行业内全面的服务视频资料库,帮助您在现场解决丹佛斯 Turbocor® 天磁® 压缩机故障。这些视频有英语、法语、意大利语、德语、西班牙语和中文版本,可供全球客户观看。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }酒店冷水机改造某家五星酒店采用丹佛斯的紧凑型无油变频压缩机 Turbocor® 对其变频冷水机组进行了改装,节省了大量运营成本和维护成本。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }无油解决方案当今的暖通空调系统具有很高要求。暖通空调系统不仅要求满足能源和性能标准,还要为建筑业主提供额外优势。

视频

服务和技术支持视频
丹佛斯提供行业内全面的服务视频资料库,帮助您在现场解决丹佛斯 Turbocor® 天磁® 压缩机故障。这些视频有英语、法语、意大利语、德语、西班牙语和中文版本,可供全球客户观看。查看我们在 YouTube 频道上扩充的视频播放列表。
避免假冒产品

产品
丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机
概述:
丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机是世界上首款无油磁悬浮压缩机。丹佛斯是全球的磁悬浮无油离心压缩机制造商。1995年6月第一台磁悬浮制冷压缩机原型机由Turbocor®团队制造成功。2001年,第一台磁悬浮压缩机Turbocor TT300被安装应用在美国加利福尼亚州。2004 年,丹佛斯收购 Turbocor 50%股份并展开全球性合作,与此同时进入中国市场。
丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机采用先进技术,设计紧凑,效率高且噪音低。相对于其他传统技术的制冷压缩机,采用磁悬浮轴承技术的丹佛斯磁悬浮TT系列压缩机具有如下特点。
①节能,磁悬浮轴承,内置变频系统,确保压缩机卓越的满负荷及部分效率,压缩机综合部分负荷能效IPLV可达10以上,与传统定频螺杆压缩机相比,全年节能超过40%;
②可靠性,磁悬浮轴承技术避免了轴承表面磨损,赋予压缩机优异的可靠性及长久使用寿命;
③性能零衰减,压缩机 100%无油无摩擦,确保压缩机在全寿命周期内性能无任何衰减;
④体积小重量轻,TT 系列磁悬浮压缩机体积仅为同冷量螺杆压缩机的50%,重量仅为 20%;
⑤静音,压缩机噪声等级只有 70.0dB(A),无须降噪措施,从而节约系统成本并提高使用舒适性。
丹佛斯无油压缩机可用于多种商业用或工业用冷水机组,适用于空调制冷、低温、蓄冷、热泵或热回收多种应用场合。
丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机的制造基地位于佛罗里达 Tallahassee 和中国海盐, 销售和服务中心位于美国、欧洲和亚洲,为全球各地的客户提供服务。
中文名:丹佛斯磁悬浮离心压缩机,丹佛斯天磁磁悬浮无油压缩机,丹佛斯磁悬浮无油压缩机,丹佛斯天磁磁悬浮无油压缩机
英文名:Danfoss Turbocor Compressor, Danfoss Turbocor oil-free Compressor
产品类型:磁悬浮无油离心式压缩机
所属品牌:丹佛斯,丹佛斯天磁系列
产品介绍
丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机专门针对暖通空调行业设计,采用磁悬浮轴承、两级离心压缩、永磁变频电机和智能电子控制,重量轻、占地面积小、噪音低,效率高。
丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机产品组合,TT、TG 和 VT 系列,采用创新技术,降低空调运营和维护成本。
丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机【TT系列】的额定容量为 60 - 200 冷吨/ 200 - 700 kW,使用环保型制冷剂 HFC134a,臭氧消耗潜能值为零,且不受蒙特利尔议定书所规定的逐步淘汰限制。此外,也可选择低 GWP 值的非可燃性(A1 安全等级)R513A 制冷剂。
丹佛斯 磁悬浮无油离心压缩机【TG 系列】额定容量为 40-150冷吨 / 140-540 kW,使用新一代制冷剂 HFO-1234ze。这款制冷剂全球变暖潜能值极低 (GWP < 1),臭氧消耗潜能值 (ODP) 为零,且不受欧盟 F-Gas 法规要求的逐步减少氢氟烃 (HFC) 的限制。
丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机【VT系列】是无油、变频、磁轴承技术的先驱。在品质久经验证的丹佛斯磁悬浮 TT 系列压缩机平台基础之上,VTT(变频双涡轮增压)无油压缩机采用荣获专利的 IntraFlow™ 技术,可实现业内最高的满负荷和部分负荷效率,性能调节卓越。VT 系列还将丹佛斯现有压缩机冷量范围扩大至 450 冷吨/ 1600kW。
独一无二的 IntraFlow™ 专利技术
凭借荣获专利的创新 IntraFlow™ 技术,VTT 系列压缩机免去了进气导流导叶(IGV)或可变几何扩压器的成本和复杂程度,同时也简化了冷量控制过程,延伸了稳定的运行范围,并提高了压缩机效率。
概括而言,即 IntraFlow™ 将一部分流体通过系列喷嘴从蜗壳出口引至第一级扩压器。而这部分气流提供的气动冲角控制,使 VTT 获得了所有离心压缩机中最大的稳定运行范围。
行业内最高的满负荷与部分负荷效率
出色的冷量卸载表现
延伸的稳定运行范围
不再需要进气导流叶片等机械进气导叶
丹佛斯 磁悬浮无油离心压缩机【VTT系列】的设计通过 A 径或 B 径使 OEM 满足更严苛的冷水机组能效要求(根据 ASHRAE 90.1-2016)
丹佛斯 磁悬浮无油离心压缩机【VTX系列】的压缩机额定容量为 450冷吨 / 1600 kW,与 TTS/TGS 型号相比,丹佛斯 VTX(双涡轮变频增压)磁悬浮无油压缩机的额定容量范围更广,具备磁悬浮轴承技术的所有优势。VTX1600 采用节能装置,额定容量高达 450 冷吨/1600 kW,为满负荷效率 = 0.52 kW/吨和 IPLV - 0.32 kW/吨的水冷式冷水机组应用提供无与伦比的性能。使用环保型制冷剂 HFC134a,臭氧消耗潜能值为零。此外,也可选择低 GWP 值的非可燃性(A1 安全等级)R-513A、R-515B或 新一代制冷剂 HFO-1234ze。
产品原理
丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机是世界上首款无油磁悬浮压缩机,丹佛斯磁悬浮无油离心压缩机又称为丹佛斯天磁磁悬浮无油压缩机,丹佛斯磁悬浮无油压缩机,丹佛斯天磁磁悬浮无油压缩机。简称“丹佛斯Turbocor®”,有别于传统的润滑油压缩机, Turbocor中的电机轴通过高精度的磁悬浮轴承系统悬浮运转,摒弃复杂的润滑油管理系统,无需润滑油和相关的任何维护,可靠性大幅提升。同时,Turbocor采用全球最先进的气动优化技术,集成丹佛斯先进的变频驱动系统,效率较传统压缩机提升40%以上。丹佛斯秉承科技为人,不断创新的理念,将全球最新的无油变频压缩机技术融合在Turbocor压缩机中,运行噪音低至73分贝,并且结构美观小巧,在寸土寸金的当今社会更能节省空间,有效降低在装输途中的碳排放量。
开发磁悬浮无油离心压缩机的挑战巨大。对于一个旁观者来说,这个轴看起来就像一个单一的杆;而事实上,这是由142个零件组成的复杂组件,其中包括超强磁铁,这些磁铁由大量稀土金属制成的薄环组成,与太空行业中适用的金属相当。传感器对高达四万RPM旋转的的轴进行每秒十万次的位置测量。
产品历史
Turbocor是澳大利亚制冷工程师和发明家罗恩.康利的心血之作。20世纪90年代,他看到了世界对离心式压缩机的需求。他从一份“可能性”清单开始,启动了一个全面的研究项目,足迹遍及世界各地。这其中,一件他称作“几乎不可能,但可以做到”的事情,就是设计一个采用磁轴承的电机主轴。 这种轴在磁悬浮离心压缩机内可以达到每分钟四万转。
当丹佛斯投资Turbocor时,有人认为这是一项技术豪赌。但是,丹佛斯看到了一个由热情洋溢的工程师组成的专业团队,他们与丹佛斯有着共同的愿景,产品也有巨大的市场潜力。这恰恰是丹佛斯应该投资的项目类型,即使投资非常巨大,而且回报前景确实很长。
丹佛斯深深扎根于公司起家所在的制冷领域,在压缩机开发和生产方面拥有了五十多年的经验。
罗恩.康利召集了一支专家团队,获得启动资金后继续研究。他于1994年在墨尔本启动了这个由35人组成的团队,其中30人拥有博士学位,他于同年6月提交了“压缩机”专利以保护这一概念。
第一台磁悬浮制冷压缩机原型机由Turbocor团队于1995年6月制造成功。
2000年.Turbocor团队迁至加拿大。在团队的24名成员中,有20名从澳大利亚迁至加拿大。
2001年,罗恩.康利在市场上推出了第一台Turbocor。这台机器出售给了南加州大学。几年后的
2004年,罗恩.康利和丹佛斯商定成立合资公司,2005年,Turbocor压缩机迁至佛罗里达州的塔拉哈西。
塔拉哈西是磁悬浮压缩机的理想生产地点,该市是国家磁性实验室所在地,该实验室是世界领先的磁性、超导体和超磁性领域研究机构之一。
产品特点
- 无油磁悬浮压缩机,高效可靠
- 零性能衰减
- 开创性无油离心技术,实现冷水机中的超低使用寿命内成本,无需油系统维护
- 40 到 450 TR 压缩机,用于冷水机和热泵系统,应用灵活
- 紧凑轻量化静音设计
- 可采用多机并联的冗余设计,获得较好IPLV,多机头互为备用机提高可靠性,同时具备比较宽能量调节范围。
- 环境友好,系列产品适用于超低 GWP 值制冷剂 HFO-1234ze 和 R-513A或R-515B
- ETL 质量认证,符合 CE 要求
应用场景
丹佛斯磁悬浮无油离心式压缩机截至2022年底已销售突破13万台压缩机,应用于全球各地的各种建筑类型中,其宽广的压比除适用于传统的舒适性空调外,还适用于要求严苛的工艺性空调,以及高压比的热泵空调,相较于传统有油定频压缩机可有效节能超40%以上。