提高性能,减少能耗,降低成本
变频器在给排水行业中的应用正在日益扩大。如今,从水生产和配送到污水下水道系统和废水处理厂(无论是市政用还是工业用)的废水抽取,变频器广泛应用于整个行业。变频器可控制各种泵、鼓风机、搅拌机和脱水应用中电机的速度,有助于节约能源和成本,同时提高性能和价值。
水资源管理不必耗费过多能源
通常,供水和废水处理过程占到城市电费的 25%–40%,相当于全球耗电量的 4%。因此,供水和废水厂家通常是一个城市最大的单一电力消费者。
随着变频器、节能组件和实际在线过程控制的广泛使用,同时结合废水处理厂消化池的沼气能源生产,首个完全实现能源平衡的全方位处理设施目前已投入使用。该设施做到了无需增加额外的碳能源。这种能源平衡解决方案覆盖了从水生产和配送到废水投放与处理的整个水循环过程。

废水处理厂
最近废水处理厂的流行语是“生物炼制”和“水资源循环利用设施”。这表明大家普遍认可的是,必须将废水视为能源和宝贵资源的来源之一。从一些采用了最先进技术的案例来看,能源生产目前已发展为通过废水处理循环利用能源,不只满足水厂本身的需求,还满足饮用水生产和配送以及废水抽放所需能源。换言之,整个水循环都可视为能源平衡。
能源平衡的前提是在所有转动设备中使用变频器,完全由计算机控制的设备便能应对不断变化的负荷。废水处理中的生化过程通常使用 30–60% 的能源; 采用交流变频器控制一般可以节约 20%–40% 的能源。同样重要的是,为能源生产供气的蒸炼器需要使用 RAS 泵控制污泥龄期以限制能耗、减少碳排放。在这些最先进的工厂中,部分工厂已选用 VLT® AQUA Drive 变频器,这些工厂的主要选择标准是:变频器安装效率高、运行更稳定、操作简便。

高效的废水处理,变废为宝
在废水处理厂中,高能耗与能源消耗量大的处理工艺和连续的工作周期有关: 全年全天无休。业界一直将关注焦点放在开发新的流程和控制策略上,意在减少处理每公升水所消耗的能量。但是,对提高废水处理质量的需求(例如要求去除更多的营养素)增加了净能源消耗。这就更加需要减少采用先进过程控制产生的能耗。
鼓风机或地表通气设备通常消耗废水处理厂所用全部能源的 40%–60%。而使用丹佛斯交流变频器控制通气设备可节约 30%–50% 的能源。
此外,利用交流变频器有效控制污泥平衡和污泥龄亦可降低能耗。还可提高消化池的碳含量,因此可产生更多气体用于能源生产。
因此,最先进的设施在高度净化废水的同时还产生富余的能量。实现这一目的的前提通常是,有一个完全由计算机控制的设施,通过在几乎所有的旋转设备上安装变频器,以自动调整所有运行参数。

工业用水和废水
许多行业都已意识到稳定供应干净水和尽可能大幅降低废水处理成本的重要性。一些行业甚至趋向于不使用或几乎不使用水资源。在供应干净水方面,这需要采用 RO 和超滤等水处理先进技术。VLT® AQUA Drive 有利于提升工艺可靠性,降低运行成本。在废水处理方面,这种发展趋势正是市民所期待的; 应把废水视为能源和其它资源的来源之一。

废水处理过程产生剩余动力
自 2010 年以来,Marselisborg 废水处理厂的重心从最大限度减少能耗,改变为最大限度增加净能源富余量。如今,这家废水处理厂能够净生产电和热,为丹麦第二大城市 Aarhus 的地区供热系统供热。碳排放量相应地降低了 35%。
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kalundborg 沼气厂装置确保了所有营养物质回归自然丹佛斯的交流变频器有助于将生物质从胰岛素和酶的生产转化为能量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }法拉利赛道水力系统反应迅速,性能卓越拥有 IP66 防护等级的 VLT® AQUA Drive FC 202 快速准确地控制泵压力,用于重要的滑水测试。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }污水处理产生剩余电力污水处理厂使用变频器,产生了电力和热量,并减少了35%碳足迹。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jurex srl 的优化灌溉通过使用 VLT® AQUA Drive 控制灌溉泵,可对系统中的压力和流量进行调整以满足当前需求, 因此节能显著。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cafoeidian 的“绿色”脱盐通过在工厂里的所有泵上安装使用 VLT® AQUA Drive 变频器,实现最佳产量所需的高效率和压力。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kolomela 矿场节电 80 kWVLT® AutomationDrive 的背部风道冷却装置可减少变电站的热负载,以较低功率损耗支持小型空调系统。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们