• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

为什么工业制冷采用氨?

氨在工业制冷中具有多种优势

1876 年 Carl Von Linde 首次在蒸汽压缩机中采用氨作为制冷剂。CO2 和 SO2 等其他制冷剂直到上世纪 20 年代才得到广泛应用。

20 世纪 20 年代,氯氟烃在美国的发展使天平转向了这种新型制冷剂。与当时采用的其他所有制冷剂相比,氯氟烃可视为一种无害而且非常稳定的化学物质。但当时无法预见大量使用此制冷剂对外部环境造成的后续影响。“CFC”制冷剂被提倡为一种安全制冷剂,导致需求增加和 CFC 取得成功。这些制冷剂被誉为上帝的恩赐和人造化学品。

随着 CFC 的成功,氨制冷剂压力剧增,但仍艰难保持了其地位,特别是在大型工业装置和食品保存行业。

到了 80 年代,氯氟烃制冷剂的有害作用开始显现。一个普遍接受的事实是,氯氟烃制冷剂会导致臭氧层空洞和全球变暖。最后世界各国签订了《蒙特利尔议定书》(1989 年),几乎所有国家都同意逐步淘汰氯氟烃。

鉴于大气受到的严重破坏以及 CFC/ HCFC 排放和全球变暖效应带来的危害,《蒙特利尔议定书》修订版(1990 年)、1992 年《哥本哈根协议》和 1998 年《京都议定书》要求加速淘汰氯氟烃制冷剂。同时 HCFC 也将被淘汰,欧洲率先行动起来。

许多欧洲国家已经停止使用 HCFC 制冷剂,新型制冷剂和经过验证值得信赖的制冷剂,例如氨和二氧化碳将在各种新应用中尝试采用。

氨具有许多优点,这在数十年氨制冷系统应用中已经得到验证。

1. 高能效

氨是一种极具能效的制冷剂,在高温到低温应用中广泛使用。随着对能量损耗的逐渐重视,氨制冷系统将是未来的一种安全可持续的选择。通常,氨满液系统的能效比 DX R404A 配对物系统高出 15-20 %。最近研究,氨和二氧化碳的混合使用能够显著提高能效。NH3/CO2 复叠系统在低温和超低温(低于 -40°C)应用中具有极高能效,同时 NH3/CO2 盐水系统的能效比传统盐水系统高出约 20%。

2. 环境

氨是一种非常环保的制冷剂。它属于“天然制冷剂”,其全球变暖系数 (GWP) 和臭氧破坏系数 (ODP) 均接近于零。

3. 安全

氨是一种有毒制冷剂,在一定浓度下属于可燃物质。因此必须妥善处理,而且所有氨制冷系统必须考虑安全设计因素。同时,不同于其他制冷剂,其特殊气味在极低、浓度时也能轻松被人体轻易辨识。即使出现极少的氨泄漏,也能获得报警信号。此时,需要降低氨的充注量,同时采用氨和二氧化碳混合(满液或盐水)可作为良好有效的措施。

4. 小管径

气态和液态氨所需管道规格均小于其他大部分化学制冷剂。

5. 传热性能更高

氨的传热性能比绝大多数化学制冷剂更优秀,因此设备使用的传热区域可以更小。所以设备的制造成本会更低。而且这些特性还有益于系统的热力学效率,还能降低系统的运行成本。

6. 制冷剂价格

在许多国家,氨(每千克)的价格低于氢氟烃(HFC)的价格。由于氨在液体状态的密度更低,使其价格优势倍增。此外,由于氨具有刺激性气味,因此能够迅速探测到泄漏,从而制冷剂的可能损失变得更低。

氨不是一种通用制冷剂,主要用于工业和重型商业应用。氨具有毒性、可燃性和材料腐蚀性,因此必须妥善使用。同时,氨系统的巨大全球污染已经得到解决。