线控转向

  • 概述
  • 相关产品
  • 相关解决方案
  • 工具和应用
  • 产品系列
  • 案例故事
  • 新闻
Flex-Steer

Flex-Steer

借助丹佛斯的 Flex-Steer™ 线控技术,您可以拆掉转向柱, 并用体型更小的转向输入设备(如手柄或电子方向盘)来替换传统方向盘。

重新思考你的愿景

自动防错转向是行走机器的一项关键要求。 我们在智能转向子系统的设计中集成了安全功能,因此您可轻松实现这一点。 线控转向技术可以让您重新思考操作平台的设计, 大大提高驾驶室和车辆设计的灵活性。 Flex-Steer™ 子系统适用于新车辆开发和现有车辆改造等许多不同应用。 Flex-Steer™ 线控转向技术还可以设计灵活的操作平台,例如沥青压实机上所用的操作平台旋转了 180˚。

Flex-Steer™ 可以控制操作人员的输入,将其处理为正确的命令信号,还可自定义各级操作体验。 让每位操作人员都能获得最高生产效率。 没有经验的操作人员往往会选择快速夸张的手柄运动。 在这种情况下,常规控制可能会导致停转或不稳定的非生产性机器行为。 您可以与我们全球应用开发中心的工程师合作,开发线控转向控制。 这可以将新手操作人员的输入处理为正确的命令信号。 因此,哪怕输入的转向运动过快过远,也会产生更平稳、更高效的结果。

Flex-Steer™ 的优势

OEM

  • 旋转驾驶座
  • 全新驾驶室设计和位置
  • 组件重新定位
  • 优化安装
  • 缩短上市时间

操作人员

  • 降低操作人员的疲劳感
  • 改善视野
  • 提高生产效率
  • 改善处理和控制
  • 降低驾驶室噪音

没有机械连接即可提供清晰的路感

路感不佳的原因是没有转向柱。 这通常会严重影响驾驶员的方向意图。 现在,这已由反馈驱动器重建。 通过我们的模块化产品架构,您可以获得可升级的系统,并可灵活搭配各种应用。 借助自动防错线控转向技术,安全审批流程也变得更加轻松。 丹佛斯的所有安全电液转向系统均通过了功能安全认证。 这意味着,您的车辆可以更快上市, 成功与对手竞争,完成其使命。

完整的转向系统解决方案

完整的转向系统解决方案

丹佛斯转向子系统解决方案综合概述,其中包含对关键应用的深刻见解。

相关产品

相关解决方案

工具和应用

电液转向知识中心

电液转向知识中心

使用全套信息和工具,丹佛斯可帮助您设计和配置电液转向系统。

产品系列

案例故事

新闻

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯动力系统荣获了大会颁发的最佳零部件应用案例奖; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯动力系统荣获了大会颁发的最佳零部件应用案例奖 } else { 丹佛斯动力系统荣获了大会颁发的最佳零部件应用案例奖 }
    丹佛斯动力系统亮相T50全球工程机械50强峰会
    2021年12月6日星期一

    2021年11月22日,以“定义产业,定义未来”为主题的2021年全球工程机械50强峰会暨中国设备租赁峰会(以下简称“T50”)在上海成功举办。丹佛斯动力系统以“拥抱产业新未来”为主题,深度参与了大会诸多的重要环节,与参会嘉宾分享了我们在“国内大循环,国内国际双循环”的新发展格局下所取得的成绩以及对未来的展望。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    2019 CIAME农机展,丹佛斯将亮出多项全新成果
    2019年10月15日星期二

    在2019中国国际农业机械展览会上,丹佛斯将为农机行业带来多项新成果,其数字化、智能化液压及电气解决方案势必会满足中国农机行业未来的发展需求。