卷扬系统
平稳、安全的控制
卷扬系统在全球各地有着广泛应用。其中一个最具挑战性的应用是在船舶上,因为海水和严酷的天气条件都会对设计提出严苛的要求。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
在渔船上,卷扬主要用于控制渔网的布置和拖拉。钢丝在每个操作阶段的张力必须进行精准地控制。通常,卷扬本身是起重机或其他系统的一部分,而且会与其他功能(如起重机吊臂的升降功能)一同工作。
丹佛斯 PLUS+1® 控制模块能够计算并协调每个功能的动力需求,从而消除作业的复杂性。结合使用我们的比例阀和闭式轴向柱塞泵,它们便可按需提供所需的动力。
联系我们
有关更多信息,请联系我们。
相关产品
即将推出...
即将推出...
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。