最长正常运行时间是复杂的工业生产线中的一个重要因素,这让它们非常容易受到电网不稳定的影响。一些应用还要求连续运行或受控减速,即使在电网扰动期间,也必须保持。
间歇式交流电源会严重影响关键负载的电网可用性。发生交流电网扰动时,对于高度关键的应用,保持稳定的直流总线电压非常重要。
丹佛斯提供基于电池的灵活工业直流备用电源解决方案,为最关键的负载直接供电。这意味着您可以根据关键负载来确定电池型号。这些解决方案支持不同储能组合,可确保在国家电网不可靠时提供稳定的电力供应。这样,您就可以使用储能系统作为冗余电源。

降低成本并缩短设计时间
丹佛斯的工业直流备用电源可确保可靠的硬件和软件,无需外部控制系统。
该系统提供备用交流电源,并确保最大限度地延长应用的正常运行时间。电池储能系统为峰值负载供电,这样就可以缩小发电机尺寸。
它通过直接向关键逆变器部分而不是整个系统供电,来节省能源和电池容量。
最重要的是,可以将该系统改装为现有装置,甚至可以在以后进行扩展。

有选择地为最基本的负载供电
观看动画,了解带电池储能的工业直流备用电源如何支持工业应用保持最长正常运行时间。
带储能系统的工业直流备用电源
集成的储能系统可在短暂的电压下降或长时间停电时提供备用电源。
工厂升级时,使用工业直流备用电源处理峰值,而不是扩大尺寸不足的配电链。

备用电源
储能系统可以在能源供应不足(例如,由于减载或意外停电所致)的情况下提供备用电源。在断电期间,利用储能系统提供的支持,消费者可保持正常运营。
始终保持直流回路电压,确保不会发生过压和欠压。通过与主电源的固定连接,电池电量不断充满,因此,即使出现短暂的电压突降,电池也始终处于就绪状态。

调峰
在工业电网中,可以使用存储的能量作为冗余电源。这也意味着,可以在额定负载下运行发电机,并使用电池电源来满足峰值需求。具有哪些优势?能够满载运行发电机,与以部分负载运行相比更高效。因此,可以减小发电机的尺寸,并最终实现相同的性能,从而降低资本投入。

这与 UPS 有何不同?
这是一个合理的问题:丹佛斯工业直流备用电源与不间断电源有何不同?
首先,工业直流备用电源为指定变频器(而不是整个交流网络)提供灵活的输出功率控制。这样,将能够通过向关键逆变器部分而不是整个系统供电来实现节能。这反过来又降低了系统资本支出成本。
其次,工业直流备用电源与不同的储能技术兼容。您可以使用一种储能技术或多种组合,例如,锂离子电池、超级电容器、液流电池和超级电容器。
第三,使用工业直流备用电源,可以升级现有装置,通过并联安装扩展功率,满足长期不断扩大的需求。对于基于 UPS 的备份,替代方案更昂贵,因为需要退役处理和更换特制 UPS。丹佛斯工业直流备用电源是比 UPS 更集成的解决方案,这意味着它可以针对应用进行优化。例如,很容易将该解决方案集成到丹佛斯现有的系统变频器中。
最后,选择丹佛斯解决方案时,丹佛斯知识共享和设计协助也是该方案的一部分。我们的目标是找到确切满足您的需求的最佳解决方案。

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter最大限度地提高混合动力解决方案的能源产量,并通过将能源支持接近负载消耗来帮助提高性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive可根据您的需求进行配置和组装,无论您需要控制一台还是多台电机。
案例故事