智能商超 - 零售业整体解决方案
作为一家在全球拥有5万多家食品零售设施的市场领导者,丹佛斯引领着智能商超集控解决方案的开发。不仅如此。我们经验丰富的食品零售领域的专家随时准备着,帮助为您的超市在智能商超系统中找到正确的解决方案。
丹佛斯智能商超解决方案和技术的开发基于与全球的食品零售商超过30多年在ADAP-KOOL®解决方案上的密切合作,以及在暖通空调行业超过80年的经验。智能商超解决方案目前在全球5,000多家商店中运行,每家店可节约的能源高达50%。
智能商超解决方案通过对制冷、暖通、照明等应用的集成智能控制,实现从冷柜到数据云端的连接和优化,可确保食品安全并降低能耗。每一天,我们都致力于让您的超市变得更智能。

优化食品安全
今天,世界上为人类消费而生产的食物中大约有三分之一丢失或浪费了。大约四分之一的食品损失发生在零售业。丹佛斯解决方案不仅确保了温度可控环境下食品的完美状态,还有助于食品储存设备实现近零停机时间,以改善食品安全并减少食品损失。丹佛斯智能商超解决方案可预测故障并触发即时维护。

应对气候变化
若全球的零售店从合成制冷剂转向像二氧化碳这样的天然制冷剂,每年至少可以避免5000万吨当量的二氧化碳泄漏到大气中。许多有远见的零售商已经转向使用天然制冷剂。你是下一个吗? 丹佛斯智能商超将帮助您提高您商店的能源效率和您品牌的绿色形象。

为大数据做准备
大数据的使用开启了一个充满机遇的新世界。许多零售商已经开始接受大数据带来的机遇,以改善收入流、控制成本,并推动业务和交付模式的变革。但说到大数据,我们才刚刚开始。丹佛斯智能商超旨在充分利用食品零售中的大数据,这意味着您可以将所有精力集中在业务上,而我们确保您的商店在任何时候都是更优状态。

能效更大化
随着全球人口的持续增长,2035年能源消耗预计将增长三分之一。为了避免全球变暖及其后果,这种情况需要能够较大限度提高能源效率的技术。丹佛斯智能商超的概念,为我们揭示了一些令人兴奋的机会,以不断提高能源效率的食品零售。我们的长期目标是让净零门店,甚至是那些给予的能量多于索取的门店成为可能。

相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电源组丹佛斯智能商超可提供整合了变速传动装置和热量回收选项的优化机组控制——一站式机组控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }蒸发器解决方案丹佛斯各类控制产品可为您提供所需的灵活性,让您为旗下的每家商店配置可靠、节能的解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制冷、暖通和照明的智能整合灵活的制冷需求、与区域供暖/制冷网络相连以及利用压缩机的剩余容量,都可让您的商店化身为能源供应商。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }智能电网整合灵活的制冷需求、与区域供暖/制冷网络相连以及利用压缩机的剩余容量,都是再次利用商店能源的上好机会。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC/R 系统的工况监控在与空气流动和室内空气质量相关的应用中,工况监控功能可在问题发生之前防微杜渐,从而提高系统正常运行时间和竞争力。
案例故事
即将推出...
即将推出...
联系我们
如需了解更多信息,请 联系我们。