提高发电厂的消防安全水平
发电厂可能结构复杂,而公司对于可靠的能源流的依赖性正在不断增加。出于这个原因,发电厂和保险公司已经集中精力采取一切可能的措施来避免能源生产的完全停摆。例如,发电厂工作流程的中断可能导致重大的业务损失。 火灾和火灾造成的损坏可导致能源生产中断。因此,在发电厂安装尽可能最好的消防系统至关重要。SEM-SAFE® 高压细水雾系统是一种可靠、安全的消防解决方案,适用于发电厂、风力涡轮机和生物质发电厂等发电设施。SEM-SAFE® 系统会即刻在已探测到火灾的区域局部启动。

对水的智能使用
高压细水雾具有优异的灭火性能,包括捕捉烟尘颗粒、显著减少热辐射和迅速将温度降低到可接受的水平。有文件证明高压细水雾对电气设备无害,这一点对于发电厂的控制室、技术室和服务器机房来说非常必要。除此之外,SEM-SAFE® 高压细水雾系统对人体无害、100% 环保。它显著降低了所有关键业务应用的生命周期成本、资产损失和运营停机时间。

风力涡轮机消防保护
风力涡轮机代表了极高的风险值。当风力涡轮机发生火灾时,除非风力涡轮机配备了适当的固定消防系统,否则破坏可能是毁灭性的。许多现有的防火系统仅仅检测到火灾并发出警报,但是由于风力涡轮机的高度可能超过 100 米,转子叶片的直径比大型喷气式飞机的翼展还要长,因此消防队几乎无法到达并处理发生于机舱内的火灾。此外,如果没有适当的保护措施,很难疏散在涡轮机舱内工作的技术人员。
风力涡轮机的消防保护极具挑战性。这主要是因为风力涡轮机的高度较高、位置偏远、难以靠近,消防队通常还必须留在地面上确保该区域的安全。气体灭火不适用于风力涡轮机,因为它需要封闭的房间才能奏效。虽然已经安装了一些系统来保护配电盘等设备,但是尚未覆盖其他危险区域。为此,丹佛斯开发了SEM-SAFE® 高压细水雾系统,以保护整个风力涡轮机。通常,涡轮机的整个机舱将受到水雾保护。取决于涡轮机的类型,塔架也可以得到保护。在这两种情况下,风力涡轮机都将得到安全和充分的保护。丹佛斯 SEM-SAFE® 高压细水雾系统将火灾探测和消防功能结合起来,以确保在损害发生之前,可以识别并扑灭火情,而不是简单地将所有希望寄托于消防队。当传感器探测到火情时,会关闭涡轮机,从而减少对运动部件的损坏并隔离火势。高压细水雾系统安装在机舱之内,由泵驱动,吸收热量,隔离氧气,使机舱冷却,从而遏制火势,防止重燃的可能性。
SEM-SAFE®细水雾系统的耗水量非常低,只需要小尺寸的管道。这使得细水雾系统重量很轻,且能够安装在狭小的空间内。泵组结构紧凑,使得 SEM-SAFE® 高压细水雾系统能够完全集成到机舱中。
SEM-SAFE® 水雾系统具有防冻功能,因此可在各种天气条件下使用。它也不是“一次性”系统: 只要有水电,系统就会继续工作。停电时,也可以通过备用电池为消防系统供电。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们。