通过泵优化,降低运营成本
泵在矿业运营过程中执行大量任务。通过投资变频器进行性能优化,可在很多不同的区域提高泵效率、改善设备保护,并降低运营成本。
优化撬装排水泵机组
出于环保和降低成本方面的原因,许多矿场倾向于使用电动橇装泵机组,不使用传统的柴油机驱动泵组。如果电动橇装排水泵机组位置附近有电源,则可以这样做。
电动橇装泵机组一般使用交流电机和变频器控制排水泵的流量,而不使用柴油引擎。通常情况下,电动橇装泵机组的初期成本高于柴油驱动机组,但运行成本却大幅度降低。这种初期高投资回报非常快,通常几个月之内即可。因为无需几百个运行小时就更换一次柴油引擎油,也无需支付加油车或人工费用,因此可以进一步节省维护和运营成本。
对于通过潜水泵进行的露天矿排水,丹佛斯变频器能够完成此类重要任务并且具有优化撬装排水泵机组性能的优势:
- 与直接在线 (DOL) 运行相比,泵直径更小
- 控制降容泵的水位,支持去掉阀件
- 通过无线或卫星方式向主站传输数据
- 通过卫星进行软件更改
- 泵干运行保护
- 排除了泵更换成本,因为与阀件相比,使用变频器的控制范围更宽
- 在达到理想水位时,通过 PID 液位控制和休眠模式进行独立运行。当液位再次上升时,泵会重新启动,无需外部信号指示
丹佛斯变频器还提供与所有典型电动机技术相当的优势,比如感应电动机 (IM)、同步磁阻电机 (SynRM),以及永磁 (PM) 电机。凭借这种灵活性,您就能够利用自己喜欢的电机品牌和技术优化系统。
解决撬装排水泵机组的难题
撬装电动泵机组变频器的常见挑战包括
- 可用空间有限。变频器的尺寸通过会影响撬装泵的尺寸和成本,以及矿井的钻井和创建成本,
- 安装撬装泵的环境通常条件恶劣、多尘且高温
丹佛斯变频器能够轻松应对这些挑战,并广泛用于大量矿场的撬装排水机组中。这些变频器的机柜体积小,能帮助橇装泵机组生产商尽可能缩小橇装泵的体积,降低橇装泵的成本。这些变频器采用坚固的耐高温设计,可以确保长期稳定的使用寿命,即使安装在高温潮湿的露天矿场户外的排水橇装泵上,而且在每隔几分钟就有矿石运输车驶过扬起尘土的情况下仍能如此。
由于机柜达到 IP66 防护等级,功率范围广,只需一块简单的遮阳挡雨板即可将变频器轻松安装在橇装泵上。该解决方案可靠耐用,需要的维护工作极少。

获取更多信息
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC柜装式变频器,用于要求苛刻的应用,配有源前端和低谐波解决方案选件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务提高了 Gliwice 市 49,000 套公寓的供热安全性波兰:在区域供热公司 PEC Gliwice,变频器将电动机能耗降低达 40%。DrivePro® Site Assessment 审核帮助确保优化效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting 每小时可减少 500 kWh 的能耗南非这个 720 Mtpd 硝酸厂的电动泵和电机采用 VLT® 变频器控制,因此每年可节省 360 万南非南特 (Rand) 的运营成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }意大利水泥集团乐享最优过程性能无惧环境变化意大利水泥选用 VLT® AutomationDrive FC 302,确保在恶劣环境下优化过程性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kolomela 矿场节电 80 kWVLT® AutomationDrive 的背部风道冷却装置可减少变电站的热负载,以较低功率损耗支持小型空调系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }助力亚马纳黄金公司节能 30%VACON® 变频器改善了地下通风和泵送系统的运行,降低了许多应用流程的能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KWB 煤矿实现最佳生产90kW 的 VLT® 变频器减轻了重型设备上的机械应力,改善了挖掘机侧转时的转向性能。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们