• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

适合石油和天然气应用的变频器

  • 概述
  • 相关产品

到 2050 年,全球人口预计将增至 97 亿,对货物、基础设施和能源的需求预计将呈指数级增长。如今,海洋和近海行业在满足日益增长的需求,和更高要求的环境法规方面面临着重大挑战。

虽然可再生能源技术正在快速发展,但化石燃料在能源转型过程中依然至关重要。为了以安全且可持续的方式地满足日益增长的需求,您需要一个可靠的合作伙伴来应对石油、天然气、船舶和海工行业。丹佛斯变频器可实现节能和减排,这是满足范围 1 要求的关键。

提高效率和性能

减少停机时间和提高可用性对于提高总体效率至关重要。这正是互联解决方案和物联网发挥重要作用的地方。

使用互联解决方案,可实现预测性维护,帮助操作人员及时发现系统错误。这意味着海上运营商可以明智地利用宝贵的时间,并在船舶到达港口之前进行服务安排。此外,利用混合燃料推进系统和调峰功能,可将能效提高近 30%。操作人员以最佳性能运行柴油机,将来自发电机的多余电能存储在电池中,并在需要时将其释放回电网。

满足石油、天然气、船舶和海工需求的值得信赖的合作伙伴

PCP

由于资本成本和服务成本低,PCP 系统过去一直用于低产量应用。现在,新技术使 PCP 能够将其应用范围扩展到高产量油井,这需要更高的扭矩和功率。相对较高的运营成本意味着必须对系统进行优化和保护,以延长设备的使用寿命并提高总体成本效率。

目前,全球大多数 PCP 系统都通过表面参数解释(扭矩、速度、流速)进行控制。真正的需求是确定孔底压力和温度,并提供可靠、低成本的远程控制系统,以最大限度降低运营成本。VACON® NXP 变频器可以间接估计这些变量,这反过来又可以帮助用户确定油井的状态。

特点

  • 控制和保护钻杆扭矩
  • 使用吸气压力、排气压力和排气温度等测量信号进行速度控制和扭矩控制
  • 针对欠载和过载、高电机温度、低扭矩和过扭矩等情况提供保护
  • 基于电机和系统保护、液位等的扭矩限制进行速度控制。
  • 直接配置滑轮比值
  • 监控系统压力、吸气压力、排气压力和排气温度
  • 带直流制动的逆转控制
  • 功率损耗时进行逆转控制,并可在缺相条件下运行

优点

  • 电机速度可根据油井中的流量进行调节,这意味着可以连续抽送油
  • 固体沉降和/或石蜡和气蚀的积聚最少
  • 降低维护、保养和能源成本,显著提高泵系统的可靠性。

摇臂泵

丹佛斯 Beam Pump Application 通过调整内部频率给定值来保持恒定的冲程时间(以每分钟冲程数或 "SPM" 为单位测量)。控制原理是为正常运行提供适合的电流限制,以便在电机循环期间,实际速度小于给定速度,并且在发电循环期间,电机速度可能会超过给定速度,同时保持平均 SPM 恒定。在负载平衡情况下,该应用程序对下冲程和上冲程使用两个不同的给定值。

特点

  • 提供工程过程数据变量
  • 泵速 (SPM) 直接在变频器参数上设置
  • 无传感器操作/系带分离控制
  • 无需制动电阻器即可操作
  • 独立的上行和下行冲程速度,可最大限度地提高泵填充量
  • 泵关闭控制,带有重启计时器和自动重启时可编程的延迟。
  • 没有要校准的称重传感器
  • 持续计算泵填充量
  • 精确的泵装置平衡块程序
  • 包括 RTU 和 ANSII 通信协议

优点

  • 消除了过大的钻杆作用力
  • 降低了功耗
  • 动态制动,无外部电阻器,可实现精确的速度控制
  • 最大限度减少设备磨损
  • 零速度下的最大扭矩意味着无需高转差电机
  • 高效电机确保轻松的负载启动

定制型泵和数据记录器

丹佛斯的优势在于,能够在全球范围内提供定制解决方案和即时安装支持。

在一个示例中,丹佛斯与 Inpegas 合作,为当地客户提供适用于 PCP 和机械泵系统(摇臂泵或吊杆)的石油应用综合系统。

这种集成解决方案由带有数据记录器的 VACON® NXO 组成,安装在用于 PCP 或摇臂泵应用的耐用机柜中。同样,我们与油用人工升降系统制造商 PWR Lifting 合作,为当地客户提供定制的变频器柜机解决方案。

有关更多信息,请联系当地代表。

ESP

全球约 15% 至 20% 的油井使用某种形式的人工升降装置,其中采用了电动潜水泵 (ESP),这是人工升降泵技术发展最快的形式。ESP 通常被认为是油田升降系统的最佳选择,因为其体积和深度较大。它们在孔底压力低、气/油比低、气泡点低、含水率高或 API 重力流体低的油井中特别有效。

ESP 以每桶成本为基础,通常经济、高效且用途广泛。ESP 系统只有井口和定速或变速控制器在表面可见,因此几乎可为所有应用(包括海上装置)提供较小的占地面积和低台面选项。

丹佛斯提供的用于控制 ESP 运行的解决方案,可确保电机在发生电源干扰时持续运行。我们的 ESP 应用包括一个升压变压器,以便为电机提供足够的电压。

特点

  • 功率损耗期间,逆转控制带直流制动
  • 缺相操作期间可优化功率
  • 用于升压变压器的集成式正弦滤波器
  • 系统中无需使用止回阀

优点

  • 在停电情况下,变频器使用再生能量控制逆转
  • 在欠压条件下,功率下降控制器会削弱电机磁场,从而最大限度地提高泵产量,使其与降低的可用输入功率保持一致。
  • 在缺相或电压不平衡的情况下,缺相控制器会降低电机输出,以保持变频器系统的输出功率等于或低于单相容量。

相关产品