解锁供热无限潜能
随着区域能源系统的复杂性不断增加,对稳定高效供热网络的需求前所未有地高涨。这使得数字化成为新一代区域能源和优化供热管网——从生产到分配再到消费的基石。
丹佛斯拥有业内完整的端到端解决方案,涵盖创新技术、组件、优化工具和服务。凭借我们广泛的硬件领域知识和多年的经验,我们不仅能帮助当今的民生保障优化区域供暖系统,还能在城市脱碳和能源消耗方面发挥重要作用。
让我们解锁区域供热的全部潜力。为了提高成本效益、能效,在通往绿色未来的道路上,百尺竿头更进一步。

换热站的数字化孪生技术 - 丹佛斯Titan™
了解丹佛斯Titan™:一款采用数字化孪生技术的突破性解决方案。可以实现精准调试、提升性能并确保较低的回水温度。通过简便的远程调试和持续优化,可以确保在不同工作条件下优化设置。享受回水温度降低1-3°C、可行性见解、可靠性以及较短的调试时间。体验前所未有的能源效率和费用节省。

文章和白皮书


通过优化综合冷却和供暖系统及热回收实现脱碳
跟随Drew Turner深入了解如何融合不同能源以提高能效并推动脱碳。学习创新且实用的方法,例如将冷却系统中的多余热量再利用于其他供暖系统。您还将发现将可再生能源整合到电网中的潜力,同时满足系统的供需平衡。
区域能源发展趋势
区域能源行业正经历从单一能源使用到多能源使用,从化石燃料向可再生能源和剩余能源的转变,以及从高温到低温区域供热的转型。这一转变带来了若干关键挑战。 丹佛斯提供的端到端区域能源解决方案,能够实现供需两侧的持续优化和优秀的温度控制。

领域耦合:智慧能源视频播客
探索通过耦合将不同能源形式连接起来的智慧能源系统。这种方法有助于实现能源供应脱碳化,并对抗气候变化。
我们还邀请您观看来自哥本哈根和桑德堡的具体案例,展示小型和大型区域供热系统在能源耦合中的重要作用。

重塑能源效率:热力网络的深入探讨
区域能源网络在实现脱碳化的道路上可以产生巨大的影响。了解丹佛斯如何践行这一理念——请收听与丹佛斯区域能源业务发展负责人乔纳斯·洛霍尔姆·哈曼(Jonas Loholm Hamann)的播客对话。

我们如何帮助您
产品组合:适用于热网和建筑中的区域供热和制冷应用
咨询和客户承诺:提供专业的咨询服务,致力于满足客户需求
创新、技术优化和性能:不断创新,优化技术,提升性能
合作中的安全与可靠性:确保在合作过程中的安全和可靠
全球覆盖与强大的本地知识和代表:在全球范围内提供服务,同时拥有强大的本地知识和代表
一站式合作伙伴:为您提供优秀的工厂运营、网络运行和客户服务,提升您的客户满意度
工具和应用程序
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 服务提高了 Gliwice 市 49,000 套公寓的供热安全性波兰:在区域供热公司 PEC Gliwice,变频器将电动机能耗降低达 40%。DrivePro® Site Assessment 审核帮助确保优化效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电气化和行业联合实现了 FlexHeat Nordhavn 的 CO₂ 目标丹麦: 位于哥本哈根诺德海文 (Nordhavn) 港口的 FlexHeat 区域供暖工厂每年排放的 CO₂ 比 LPG 气体替代方案少 315 吨。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }沼气领域全球领导者每年减少 CO₂ 排放 50,000 tMEC-BioGas 通过沼气而非化石燃料产生电力和热量,从而将其 CO₂ 足迹减少了 50000 tpa。丹佛斯 VLT® 变频器可确保 24/7 全天候运行时间。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kalundborg 沼气厂装置确保了所有营养物质回归自然丹佛斯的交流变频器有助于将生物质从胰岛素和酶的生产转化为能量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。