丹佛斯系统让您不再担心出现军团杆菌、供水不足以及沐浴中遇到冷水的问题。我们的生活热水解决方案包括热水器(可以连接到多个储水箱)、储能与充电系统,以及可防止军团杆菌的热水阀和温度控制器。所有设备配合使用时,它们可满足您对高性能、舒适性、卫生性和能源高效运行的要求,即使在负载高峰期也同样如此。
分布式 DHW 供暖中的淡水系统可单独使用,或将其集成至公寓供暖站中。它们只会在需要的时候加热生活用水。如果规划合理,淡水系统和公寓水龙头之间的管道容量可控制在三升以内(无需进行军团杆菌测试时)。

热水生产
热水的生产过程是在我们的热水器中完成的。可配备一个或多个储水箱,以便在负载高峰期提供足量的热水。还可配备一个储能充电装置。满足卫生、安全和温度的要求,并且可连接至不同的能源。安装热水阀和温度控制器可防止军团杆菌的出现。搭配使用时,可确保生活热水生产过程的高效性和节能性,同时也满足了对于舒适性和卫生性的要求。

热水配送
随后需要将热水配送至自来水点。在大多数情况下,根据建筑的规模,需要一系列的立管来循环热水。我们的热平衡阀可确保适当的液体循环加热平衡,从而避免长时间等待热水。正因为它们能对水温进行控制,避免了水温过高而导致的石灰、腐蚀现象,确保系统的高能效。通常会将这些阀门的温度设定于可防止军团杆菌滋生的温度。

高效智能地降低军团杆菌风险
热平衡阀可配备恒温或电子消毒模块,定期对系统进行冲洗,以杀死军团杆菌。电子温度记录系统可监测系统的所有温度,并可启动安全节能型消毒循环。它还可存储记录的温度数据。可在移动设备上通过 Wi-Fi 轻松访问电子控制器,或将其集成至建筑管理系统 (BMS),使其具备远程控制、监测和报警功能。
有时需要适当降低自来水点附近的热水温度。我们的热水混合阀可确保出水温度符合安全饮用的要求。
我们能为您提供什么帮助
具备顶尖 DHW 专业知识的合作伙伴
高性能、高能效
节能运行
经过军团杆菌测试
低的运行成本


如何保持生活热水系统的平衡?
非住宅建筑中的生活热水系统所面临的困难和挑战是什么?了解为何液体循环加热如此重要、哪种平衡方式适用以及如何解决问题。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }德国汉堡公寓建筑物中的小型家庭换热站参观汉堡 Henriette-Herz-Ring 的游客如果目光上移,他们会发现公寓建筑物屋顶上有两个集装箱。它们是用丹佛斯小型家庭换热站取代低效燃气锅炉的创新规划举措的可见结果。此次改造的亮点是: 居民不必在公寓中腾出空间。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自力式温度控制器恒温控制器用于控制即热式/蓄热式生活热水和供热系统的流动温度。在多户住宅和商用楼宇中,恒温控制器用于热水系统,以及在区域供热系统中用于限制回水温度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }即热式无水箱热水器即热式热水器适用于小型住宅,因为它们可在您需要时提供热水——您可以即时获得热水。与储水式热水器相比,它们不会产生待机能量损失,因此可为您节省成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }配有 CCR2+ 的 MTCVMTCV 热动平衡阀为饮用水应用提供基于温度的动态平衡解决方案。联合 CCR2+,为监控和消毒 DHW 系统建立了一套智能节能的电子控制解决方案。
新闻
即将推出...
即将推出...