住宅建筑中的能源计量
在多户型公寓以及住房协会所拥有的独户住宅中,可通过供暖或供冷计量表来确定每个住户的能耗量。记录能耗可更精确公平地分配能源费用。同时,也可提醒住户节省能源,从而提高了建筑的能效并减少了他们的能源支出。
因此,每一户公寓都可配备一个能源计量表。这些就是所谓的“二次侧计量表”。丹佛斯的优质超声波计量表可安装于供水/回水管中。通过一个特殊的应用程序,简化计量表的安装与调试。将应用程序和手持无线电接收器配套使用,可快速便捷地读表。抄表时,无需住户在家,只需轻松的“经过”计量表,即可快速地记录能耗数据。
有时候也会使用一次侧计量表。它们可记录整个公寓建筑中供应的或生成的供暖或供冷能源总量。

商业建筑中的能源计量
在多住户的商业建筑中,供暖和供冷计量表越来越受欢迎。可用于分表测量,以确定各个住户的能耗量(供暖/供冷或生活热水)。记录能耗可更精确公平地分配能源费用。同时,也可提醒住户节省能源,从而提高了建筑的能效并减少了他们的能源支出。
一次侧计量表可记录建筑中供应的或生成的供暖或供冷能源总量。二次侧计量表可记录建筑中每个住户、楼层或房间的能耗量。具体功能取决于暖通空调 (HVAC) 系统的设计。
结合数据采集器,最多可存储 500 个能源计量表的能耗数据。采集器还可与基于云端的 SaaS 平台相连,从而可远程访问并使用能耗数据,例如:用于计费软件或与建筑管理系统 (BMS) 的连接。自动抄表 (AMR) 解决方案可详细分析建筑中哪部分的能耗最多或最少。
我们能为您提供什么帮助
完善的产品系列
用于供暖和供冷的超声波计量表
深入分析能耗
公平地计算能源费用
提高住户的节能意识
与计费系统或 BMS 系统相连

丹佛斯热量表 SonoSelect™
浏览内容,了解新型丹佛斯热量表 SonoSelect™ 是如何通过我们的生产设备制造而成的。
案例故事
即将推出...
即将推出...
新闻
即将推出...
即将推出...
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }能量表丹佛斯 Sono® 超声波能量表可用于确定一座住宅、公寓或大楼消耗的供热或制冷量。这种紧凑式仪表内置一个能量计算器,可以读取能耗。丹佛斯为一次和二次侧装置提供用于供热和制冷应用的仪表。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }自动抄表 (AMR)丹佛斯 Sono® 并非仅局限于超声波能量表。有三种不同选项可以用于读取测得的能耗。自动抄表解决方案大大简化了数据读取过程,甚至可以打造一个基于云端的智能计量方案。