• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

连接系统

  • 概述
  • 案例故事
  • 知识
  • 新闻
  • 相关产品

连接系统均可不断地提供有关技术建筑数据状态的最新信息。该数据可用于系统的分析和开发,从而提高舒适度或运行效率。可通过互联网获取这些数据,因此,可显著节省时间和预算。

丹佛斯提供众多连接系统,专注于为建筑的数字化转型提供支持。我们不断地设计附加系统,以改善现有系统。

目前,我们可提供适用于以下领域的连接系统:

适用于 PIBCV 的数字化执行器

创新型 NovoCon® 执行器专门用于集成暖通空调 (HVAC) 液体循环加热平衡控制阀,并控制 BACnet 或 Modbus 操控型建筑管理系统 (BMS)。它可取代 BMS 部件,并通过总线通信为 BMS 提供最新的系统数据。一旦建立起对 BMS 的外部数据访问,即可对系统进行远程调试。

适用于电子控制器的 SCADA

可通过三个不同的数据采集与监控 (SCADA) 系统来控制电子控制器 ECL 310 和 Apex 20:

- 丹佛斯能源控制系统 (DECS) 是一款基于网络的解决方案,适用于供暖系统。可在本地对其进行安装,它可自动配置其用户界面和功能,以支持控制器的应用

- OPC 服务器兼容于大多数 SCADA 客户端,可快速连接并配置 ECL 控制器,使其成为系统中的一个设备。它可支持 Modbus 通信协议以及特殊的读取/写入算法,从而提高了控制器的吞吐量。

- ECL 工具是一款基于网络的软件,它可简化系统的检修和调试过程,从而为检修人员提供帮助。它与一个或多个 ECL 310 控制器相连,可通过 PC 或智能手机应用程序进行远程监测和控制。

 

自动读取能源计量表

通过各类丹佛斯 Sono® 超声波能源计量表采集、分析供暖和供冷能耗数据,并借助我们的自动抄表 (AMR) 解决方案实现可视化。还可通过 SonoApp™ 对部分计量表进行配置。带有有线或无线 M-Bus 界面的 SonoCollect™ 数据采集装置最多可存储 500 个计量表的数据。如果一个或多个采集装置连接了基于云端的 SonoEnergy™ 软件以作为一个服务 (SaaS) 平台,即可远程访问数据。可对能耗数据进行分析和排序,以便在其他系统中进行进一步处理,例如:计费解决方案、能源建议解决方案、电网优化、数据采集与监控 (SCADA)、建筑管理系统 (BMS) 等。

自动抑制军团杆菌

MTCV 热平衡阀带有选装的电子消毒模块,而 TWA 热动元件可为全自动的生活热水系统提供基础。借助 CCR2+ 电子控制器来控制系统。可在移动设备上通过 WiFi 来远程访问控制器,或将其集成至建筑管理系统 (BMS) 中。它可带来全自动化的系统,包含温度监测和记录、消毒、报警等功能。

我们能为您提供什么帮助

深入分析系统数据

远程访问和控制

节省时间

提高能效

智能化建筑概念

丹佛斯解决方案帮助您重新认识效率

久经验证的成熟技术可提高建筑和系统的效率。通过优化技术建筑系统(控制室内供暖、供冷和通风系统),平均可节省 30% 的能源。

案例故事

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    为什么对热水满意是客人对酒店满意度的关键?

    东南欧各地的酒店正在逐渐减少使用燃油作为生活热水锅炉的热源,转而采用热泵或区域供热等可再生能源。然而,如果没有循环系统,也没有进行水力平衡,那么客人等待热水的时间会很长,酒店也会面临高能源成本的问题。知名酒店公司Maistra坚持走可持续发展战略,同时为了改善其旗下一家三星级度假村的客人满意度和循环效率,毅然决定改造生活热水系统,优化热水系统及温度。

知识

新闻

相关产品