优化建筑物通风的舒适度和能耗
丹佛斯变频器的用户界面简单易用,有分布式智能功能,可减少功率损耗,优化风扇性能。
VLT® HVAC Drive和 VLT® Refrigeration Drive 将速度压力传感器值转换为流量值,可根据固定流量或固定流量差进行设置。既提升舒适度又节能。为了进一步提升舒适度,可设置与风扇连接的变频器以避免频带产生共振损坏通风系统。
扩大建筑管理系统容量
通过将变频器集成于建筑管理系统网络中,所有 HVAC 变频器 I/O 点均可用作扩大控制器容量的远程 I/O。例如,可直接将室温传感器 (Pt1000/Ni1000) 连接至系统。
提高空气处理性能
VLT HVAC Drive和 VLT Refrigeration Drive 内置智能逻辑控制器和四个自动调谐 PID 控制器,通过风扇、阀门和风门控制空气处理功能。省去建筑管理系统的直接数字控制器,节省了宝贵的数据点,降低空气处理成本。
VLT HVAC Drive能够处理传感器的逻辑规则与输入、实时功能和与时间相关的操作。因此变频器可以控制各种功能:
- 周末与工作日安排
- 用于温度控制的串级 P-PI
- 新鲜空气与出气之间流量均衡
- 传送带检测–变频器可以从电流和速度的关系中对断裂的皮带作出可靠判断。立即检测到空气流量不足,便于采取措施减少费用和停机时间
医院通风系统的安全性
医院通风系统对安全、合规和效率有严格要求。丹佛斯提供用于消防排烟、散热、谐波抑制、EMC 和抗震标准达标的变频器解决方案。
无跳闸故障保护
在医院,不论什么原因导致发生故障都可能会危及生命。驱动泵和冷却装置的变频器必须极为稳定可靠,不受市电电源断电的影响。为了达到这种稳定可靠性,丹佛斯变频器无视电压骤降甚至短时供电中断,始终保持正常运行。
保护设备与操作员
VLT® HVAC Drive FC 102 具有符合 ISO 13849-1 PL d 和 SIL 2 以及 IEC 61508 / IEC 62061 的 STO(安全转矩关断)功能。在要求严苛的应用中,可使用 VLT® Safe Option MCB 140 对其进行扩展,这是一个外部模块,可提供诸如安全停车 1 (SS1)、安全限速 (SLS) 和最大安全速度 (SMS) 等功能,可控制外部接触器及安全门的监测和解锁。
稳定可靠的谐波抑制
虽然变频器可提高精确度、节能并延长设备使用寿命,但也将谐波电流引入了医院电网。如果不加以控制,谐波电流将会影响发电机和其他设备的性能和可靠性。
要确保减少干扰,请进一步了解我们的谐波应用专业技术知识、软件工具和谐波抑制解决方案。
隧道通风
地铁和高速公路隧道运营商要求有严格的通风性能以保证安全作业,并降低拥有成本。VLT HVAC Drive变频器系列,不论是低功率还是高功率型都符合消防排烟要求和抗震规定。我们的所有设备都具备相同的 HVAC 专用功能、标准合规性并兼容软启动器、滤波器和现场总线通信选件。
机场通风
国际机场每年的旅客吞出量高达数十万甚至数百万,通风非常重要。为了提升旅客的舒适度和安全性、解决电价上涨问题,越来越多地使用变频器来控制和优化空气处理设备的运行、减少耗能。
VLT HVAC Drive包括低功率到高功率解决方案。配置 HVAC 专用功能和兼容软启动器以及 EMC 和谐波抑制滤波器。现场总线通信选件齐全,可有效安装于建筑物自动化系统。
EC+ 概念
组装 HVAC 系统时,为了保证最高性能和系统有效性,电动机、变频器和风扇各个组件都需要灵活并能相互间自由兼容。例如,如果使用只能与低功效风扇兼容的高效电动机,系统的总体运行效率会受到影响,不能体现高性能和各个组件的投资回报。
丹佛斯驱动器的 EC+ 概念使得通风系统设计师能够将 VLT® HVAC Drive 和最高效的风扇及永磁电动机相结合。
EC+ 概念的优点
- 自由选择电机技术: 具有相同变频器的永磁、异步或同步磁阻
- 设备安装和运行保持不变
- 选择所有组件时不受制造商限制
- 通过结合最高效的独立组件来提高系统效率
- 改造现有系统
- 额定功率范围广,可采用标准电机、永磁及同步磁阻电机

全球最环保酒店的电能消耗减少 60%
哥本哈根皇冠假日酒店旨在实现可持续性,真正创想未来,与采用传统能源技术的同类酒店相比,2015 年电力消耗降低了 60%。该酒店通过部署最佳的环保和能源技术,几乎实现了碳中和目标。
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 专用于控制压缩机、泵与风机,节约制冷设备的大量能源。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102FC102 变频器牢固且智能,可增强泵和风机在建筑管理系统中的应用,且支持大多数气候条件下的户外运行。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Beat the Storm 如何以更少的二氧化碳排放带来更多的乐趣?丹麦:利用智能 VLT® HVAC 变频器,宇宙科学公园的风洞游乐设施“Beat the Storm”既节省了电费,也减少了排放。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }酷炫的冰球技术可确保完美的匹配条件一旦谈及冰球赛场,无论您是运动员还是观众,总会和丹佛斯一起站在胜利的一方。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equinix 服务器机房——完全可靠的空调在大多数互联数据中心,Equinix 将全球领先的企业与其客户、员工和合作伙伴连接。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯建筑技术: 最佳可靠性三个部门,一个解决方案: 在蒂宾根新建的眼科诊所,丹佛斯建筑技术的可靠性成为人们关注的焦点。丹佛斯组件满足医疗中心的最高要求,而且节能、可靠。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全球最环保酒店的电能消耗减少 60%VLT® HVAC Drive 帮助哥本哈根皇冠假日酒店优化能源效率,提升成本效益。
联系我们
有关更多信息,请 联系我们