冷水机组

  • 概述
  • 软件
  • 相关产品
  • 相关解决方案
  • 知识
  • 案例故事
  • 新闻
  • 联系我们

更优秀的冷水机组 — 内外兼修

冷水机设计不断创新的动力源自对能效的全新需求、LEED 等当地法规和标准、以及全新的低 GWP 制冷要求。

人口增长、对舒适度要求提高和 IT 技术的逐步渗透对电网带来极大压力,增加了整体能耗。 

新一代的冷水机和用于新建和改装的暖通空调旨在满足新标准。空调市场的变革带来了全新机遇。为了满足日益复杂的暖通空调市场需求,我们种类繁多的组件在冷水机系统的整个生命周期(从开发、运行到维修与保养)中具有功能优势,并且可节省各种成本。

丹佛斯为了满足风冷式和水冷式冷水机组的这些要求,可提供涡旋式、离心式或螺杆式等不同技术,同时也有专业团队给予出色的技术支持。压缩机可采用双机并联、三机并联配置或使用变频或 Turbocor无油 技术。采用我们的电子膨胀阀、控制器和传感器,能够为您的高效空调系统提供完美解决方案,使其快速响应变化的运行条件,确保用户舒适度不变。

开始探索各种建筑中的屋顶机组案例。

冷水机组案例故事 — 丹佛斯

案例研究

丹佛斯产品和解决方案占据了冷水机系统业务的 70%,为不同行业的设备制造商、咨询工程师和建筑业主在各种类型的建筑上带来诸多益处。点击此处探索案例故事。

特点和优势

由空调领域经验丰富的专家提供的课程,此处应有尽有

高能效

优化产品环保性能、低 GWP 制冷剂

缩减应用成本、缩短回报周期

全球范围专业技术和客户服务

环保标签选择

冷水机组手册 — 建筑 — 丹佛斯

更多冷水机组信息

使用用丹佛斯产品和解决方案构建水冷式和风冷式冷水机组,有助于您优化能源效率、缩短开发时间,在多种不同冷水机组应用平台类型和使用中获得可靠性能。

软件

相关产品

相关解决方案

知识

丹佛斯冷水机组在线培训计划

冷水机组培训计划

暖通空调与制冷: 冷水机组培训计划旨在更好地了解冷水机应用及其相关解决方案。准备好开始了吗?

案例故事

新闻

  • if (isSmallPicture) { Danfoss_Turbocor; } else if (isBigColumns) { Danfoss_Turbocor } else { Danfoss_Turbocor }
    丹佛斯 Turbocor® 30 周年庆典
    2025年2月6日星期四

    2025 年,丹佛斯 Turbocor® 将迎来三十年的发展历程。丹佛斯Turbocor®由一群工程师于1995年在澳大利亚创立,后被丹佛斯全资收购,目前已发展到350名员工,在美国、丹麦和中国设有运营中心。随着越来越多的客户寻求降低碳排放和能耗,全球已安装了超过 140,000 台 Turbocor 压缩机。

  • if (isSmallPicture) { ETS 8M; } else if (isBigColumns) { ETS 8M } else { ETS 8M }
    丹佛斯全新电子膨胀阀面世,显著提升热泵、模块机和机房空调的能效
    2022年4月14日星期四

    丹佛斯宣布进一步扩展其 ETS 电子膨胀阀系列,推出ETS 8M,适用于热泵、模块机、精密空调和工艺冷水机等应用, 为 OEM 和最终用户带来更高的能效及可靠性。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    丹佛斯ETS电子膨胀阀产品家族再添新成员
    2021年10月14日星期四

    丹佛斯进一步扩展ETS电子膨胀阀产品的应用范围,除了增加新型号,也加速了ETS对于新冷媒的认证,为OEM提供适用于大型设备和小型设备的更多选择

联系我们

如需了解更多详情,请联系我们