确保不间断运营
众所周知,在化工行业中,工厂都是全天候运行的。在要求最严格、不允许意外停机的环境中,需要保持工作日复一日的可靠进行。丹佛斯传动不只提供高品质的变频器来保持不间断运营。

优质变频器助力实现卓越的化工厂
为保持化工厂以最佳状态运营,需要使用确保最佳性能的变频器。我们的高品质变频器基于数十年的行业专门知识而设计,能够提供一流可靠性和稳健性。卓越的能效降低了总拥有成本,减少了碳足迹,对于实现全球气候目标发挥积极作用。另外,我们的变频器中还集成了预测性和基于工况的监测功能,能够提供需要的信息,确保系统永不过时。而且,我们的变频器可与任何电机或系统完全兼容,方便自由组合,为工厂构建稳定系统。选择丹佛斯作为变频器合作伙伴,依赖我们可实现不间断运营。


可靠性和稳健性
化工厂中的工况是很恶劣的。腐蚀性气体会损坏组件,冷却空气污染会导致 PCB 轨道和门密封件腐蚀。因此,确定所用的变频器足够可靠和坚固耐用,能够应对化工生产中的严酷条件,这一点至关重要。而我们的所有变频器都至少采用防护涂层电路板作为标配、提供强化涂层选择、高 IP 等级、符合 ATEX 标准、可承受高达 50 °C 的环境温度,原因正是如此。

能效

更简单、成本效益更高的系统
我们的变频器可与 150 米屏蔽或 300 米非屏蔽电缆一起使用,起始功率为 1.5 kW,无需额外使用输出滤波器来进行电机连接。这可节省投资,无需提供额外空间,降低系统中的总损耗,并通过避免滤波器上出现压降而在电机主轴上提供满输出扭矩。

预测性和基于工况的监测
使用变频器中嵌入的预测性和基于工况的监测功能,确保更长时间的不间断运营。这可以延长系统的正常运行时间,延长应用的使用寿命,并有助于保持系统永不过时。


先进的集成数据和分析功能
我们的变频器中嵌入了集成式数据生成和分析功能,可以分析应用附近的数据。结合最先进的计算、云集成和工业物联网,它们可以提供正确的洞察信息,帮助您以适合自己需求的速度充分发挥系统的全部潜力。
变频器生态系统




无论是运行还是设计工厂,我们都能帮助确保不间断运营
使用合适的变频器存在巨大的尚未开发的潜力。利用我们的优质变频器,您将能够设计或运行系统,以满足您的确切需求。可以将任何电机或变频器的组件与任何网关、云或分析平台一起使用。我们的分公司遍及全球,这意味着,无论您身在何处,我们都能随时为您提供变频器。准备好了解我们如何帮助您确保不间断运营了吗?


案例研究
变频器组件
我们的 VLT AutomationDrive FC 301、FC 302 和 VACON NXP Air Cooled 变频器是我们用于化工业的产品组合中受欢迎和通用的独立变频器。它们符合高质量、可靠性和能效标准,需要替换件时始终可用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
变频器系统
如果运行更复杂的应用,需要保持不间断运营,我们的变频器系统正是您需要的。使用 VACON NXP System Drive 和 VLT AutomationDrive FC 302 System Drive,可以对变频器产品组合进行完全配置,满足任何规格要求。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive可根据您的需求进行配置和组装,无论您需要控制一台还是多台电机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。