从内部释放智能
无论您是经营复杂的工业生产线、大型暖通空调系统、食品加工厂还是啤酒厂,都可改用我们具有内置基于工况的预测性监控功能的智能变频器,充分利用我们提供的所有机会。 让您能够快速、轻松地优化应用,从而最大限度减少停机时间,减少工作量。

由智能变频器支持的基于工况的预测性监测功能
释放系统的全部潜能意味着使其更加智能 - 这通常是一项要求很高的任务。 然而,我们的变频器内置了智能功能,因此您可以轻松地在云端或您现有的任何本地系统中生成并存储有价值的洞察信息。 基于工况的预测性监测功能可确保充分利用您的设备。
事实上,通过将边缘智能技术嵌入到我们的变频器中,我们让每个行业的每个制造商都可以访问智能系统。 我们的变频器设计用于轻松准确地探查到您何时需要对应用程序进行维护或对其进行全面优化,从而使您的系统每时每刻符合所有预期。







帮助喜力实现运营数字化
当酿酒商荷兰喜力决定升级其 Den Bosch 啤酒厂的维护系统时,他们选择了丹佛斯变频器。 下载我们的应用案例,并详细了解我们为客户选择的解决方案、啤酒厂应用和生产线的优化过程,以及喜力如何最终将智能从系统内释放出来

提高数据安全性,降低数据使用量
在边缘处理数据时,智能变频器避免将原始数据传输到云端或任何本地数据存储/自动化系统 - 从而降低数据传输量并降低任何网络攻击的风险。 总体而言,这种方式操作更简单、更安全,且需要的带宽更少。

降低投资成本
通过将变频器用作外部传感器的智能枢纽(无论是压力、振动还是其他方面),可为基于工况的监测和过程控制腾出空间,同时无需配备其他传感器和网关。

全方位支持
我们的变频器不仅为应用系统提供智能,同时也为周边的系统提供智能支持。 为您的整个运营提供支持,将超越您对它们的预期。

完全独立
我们的变频器可与任何类型的系统或电机一起使用,无论是感应、磁阻还是永磁电机。 因此,您可以自由地为您的应用系统选择最佳电机技术,从而获得高效率和设备性能。

为了更美好的未来,酒店已准备好
为了让 Alsik 成为丹麦最具可持续性的豪华酒店之一,它的所有者必须全面考虑绿色环保。 丹佛斯的能效解决方案净化他们的思维模式,也净化了室内空气环境。 了解我们的智能变频器如何实现酒店空调系统的全面优化。
借助丹佛斯产品,为数字化转型做好准备

从 HVAC 系统获得更多驱动力
利用专为楼宇自动化系统优化而设计的专用变频器,可提高可靠性,降低总拥有成本。 无论环境条件如何,生命周期成本均保持在绝对最低水平。

灵活型伺服驱动概念