通过智能变频器实现基于工况的预测性维护
了解如何将您已拥有的变频器转换为系统中最智能的传感器。 该传感器能够实现基于工况的预测性维护功能,处理边缘数据,并将数据发送到任何需要的地方。了解智能变频器如何解决三种不同应用中潜在的关键问题。

应用中的智能变频器
使用智能变频器最大限度地提高性能,同时最大限度地减少应用事故。 对于大多数应用而言,无需增加额外的仪器。 通过只分发相关数据,物联网解决方案的总成本可显著降低。 智能变频器与多个输入源连接,如可编程逻辑控制器 (PLC)、本地系统或云端,使变频器准确控制速度。 变频器监控、分析和解译从内部和外部传感器收集的数据,以优化性能并满足预测维护需求。 并将操作人员指定的关键信息发送到正确目的地。
暖通空调

通过早期检测延长正常运行时间和使用寿命
智能变频器通过内部测量,感应变频器之外的活动。 它们可以在不使用传感器的情况下,通过精确估计风扇负载或使用变频器连接的压力变送器来执行空气过滤器监测。 智能变频器具有压力 - 流量转换功能,减少了对外部传感器的需求。 所有数据均可与操作人员和任何云端或建筑管理系统共享,以实现最佳性能。
水行业应用

使用智能变频器可最大限度地延长泵运行时间
智能变频器具有内置的智能逻辑控制,减少了对 PLC 功能的需求。 变频器通过智能故障排除,可轻松地找到并解决故障,从而减少对额外传感器的需求。 它们的多泵控制器可以在切入序列中跳过发生故障的泵。 根据配置情况,它们会与云端或本地系统共享监测信息。
生产线

触发预防性维护以避免停机
智能变频器可以使用来自外部传感器的输入,如振动传感器。 此数据与内部变量是相关联的,包括运行速度或负载。 变频器对使用中的设备执行状态监测,并在检测到性能下降时提供早期警告。 提醒通知可以通过本地控制系统或云端解决方案提供。