追求效率。拥抱电气化。
海运每年排放的二氧化碳超过 9 亿吨,约占全球温室气体排放量的 2.5%。电气化是未来在港口、河流和峡湾进行短途海运和内陆运输的方式。在将船舶从柴油转换为纯电力的过程中,未来通过电动渡轮进行短途运营的潜力巨大:仅在欧洲,就有约 900 艘渡轮短途运营,所有这些渡轮都有电气化潜力,实现零排放运输。

船舶电气化时代已到来
为了满足监管机构、客户和运营商不断变化的对未来船舶动力的要求,船舶行业需要提高灵活性。同时,确保不会降低当今解决方案的速度和效率也至关重要。这意味着在通向可持续的未来的道路上,船舶电气化已是大势所趋。
我们致力于帮助您实现船舶电气化目标。只要我们齐心协力,就能携手创造以电为动力的可持续的未来。我们希望为您提供支持,全面拥抱大规模电气化,以经济实惠的形式无缝完成转型。这样,就可以运行始终值得信赖的经过全面优化的应用。为实现这一目标,我们还需要将可再生能源和清洁能源,集成到未来为船舶提供动力的智慧能源系统中。
活动

我们的方案
丹佛斯传动提供高功率密度的灵活变流器和变频器,适用于所有混合动力化和电气化应用。我们是各种船舶应用的领先设备供应商。凭借独立和原创的系统方案,我们能够帮助您设计出复杂度低的最佳系统。从混合动力化到轴带发电机和岸电,我们可根据您的特定需求量身定制解决方案,提供具有高性能和可靠性的即插即用系统。
从小型穿梭渡轮到大型航空母舰,许多船舶类型都可从转换为纯电动或混合动力技术获益,实现更清洁、更高效的性能。以下优点都是明确的业务驱动力:
- 提高船舶性能
- 减少排放
- 减少燃料消耗,降低运营成本
- 降低维护成本
- 降低噪音水平
- 提高电源系统的长期运行效率
作为合作伙伴
丹佛斯提供的关键设备和系统设计可优化电动船舶的功能,通常为短程海上或内河船舶。丹佛斯的变频器和变流器控制着电池、电机、充电器和驾驶室内电源之间的能源流动。电机可确保推进系统安静、高效地工作,它们也由丹佛斯变频器提供动力。岸上充电由丹佛斯并网变流器控制,直流/直流变频器用于管理电池。即使是起重机液压装置也由变频器运行,因此,它们可由电池供电。
除了高性能变频器之外,还有其他理由选择丹佛斯:我们免费分享我们的知识,并履行合作伙伴的责任。
联系我们的专家

您准备好加速电气化进程了吗?我们的船舶专家 Martti Alatalo 随时准备好与您联系,并进行非正式的讨论。
了解更多

应对挑战
在船舶电气化领域,我们不断克服新的挑战,以优化性能和效率。我们的海事工程师紧跟直流电网实施的前沿技术,了解如何从整合直流电网、储能和/或变速发电机的额外节能优势中获益。挑战是什么?我们为客户设计解决方案。例如,我们找到了为直流电网提供专用的更复杂的保护措施的方式。
电动汽车充电之外的电源转换 -- 实现零排放航行
除了快速船舶充电之外,丹佛斯传动还支持船舶行业在各种应用中的脱碳,包括岸电和混合动力化,利用调峰和时间延迟的优势,以最有竞争力的方式使用能源。在整个丹佛斯集团,我们还提供广泛的能效技术,支持您实现气候目标。
了解丹佛斯传动的最新动态
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯携脱碳解决方案亮相第七届进博会,牵手合作伙伴共赴绿色转型之旅2024年11月5日星期二丹佛斯携能源、工业、城乡建设等领域脱碳解决方案重磅亮相亮相进博会,通过产品、方案和经典案例相结合的立体呈现,展示了行业如何通过现有的、具有成本优势的解决方案实现绿色转型的同时,有效提高竞争力。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯亮相第七届绿色工厂厂务大会2024年5月24日星期五5月23日,2024(第七届)绿色工厂厂务大会在江苏无锡盛大开幕。 丹佛斯携其厂务解决方案亮相,向行业伙伴展示公司在助力半导体、液晶光电、光伏太阳能、锂电新能源、精密仪器等行业打造稳定可靠、高效节能、绿色环保的厂房设施方面领先技术和成功实践,与伙伴携手推进相关战略新兴产业的高质量发展。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯收购了 1500 VDC 转换器技术与团队,进一步扩充了电气化产品组合2024年2月19日星期一丹佛斯传动宣布收购 ACE300 产品,并接管芬兰公司 Ampner Oy 的产品团队,从而为电气化产品组合增添了专用型 1500 VDC 电力转换器。该产品将成为丹佛斯传动电气化解决方案之一,主要侧重于智能电网与储能。
产品
了解有关我们产品的更多信息
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter最大限度地提高混合动力解决方案的能源产量,并通过将能源支持接近负载消耗来帮助提高性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled非常适合空气质量严格、空间有限且需要充足的热量传输的设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus可在高要求的情况下将液体冷却的优点融入到公共直流母线系统中。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter空气冷却和液体冷却变频器专用于能源存储和海工能源管理设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardVACON® NXP DCGuard™ 为直流电网提供可靠的短路保护,实现直流电网之间全面选择,并确保发生故障时快速断开。