正在努力寻求更可持续的数据中心解决方案?
提高数据中心的能源效率、气候足迹和正常运行时间。通过丹佛斯,您可以获得丰富的专业知识、经验和端到端的产品组合。 我们帮助您设计和创建量身定制的解决方案,为您的绿色数据之旅提供动力,实现更可持续的运营。

数据中心液冷概述
当前,数据中心作为重要的算力基础设施,不仅承担着支撑数字经济发展的重任,也是实现“双碳”目标的重要组成部分,同时在“东数西算”战略工程的背景下,数据中心未来将向着布局合理、绿色集约、低碳发展的方向发展。
据统计,在数据中心的成本分布中,能耗成本在数据中心运营总成本中超过50%,其中制冷设备在非IT设备能耗中占比最大。因此,制冷环节的节能降耗,成为数据中心绿色、低碳发展的关键。几十年来,丹佛斯动力系统的流体输送专家帮助塑造和发展了直接到芯片的液体冷却市场,提供了专为满足当今数据中心不断增长的需求的高性能解决方案。
丹佛斯动力系统不仅是各类数据中心委员会成员,同时也参与起草液冷行业标准。 无论是今天还是未来,我们不仅满足行业标准,同时也正在树立当前和未来的行业标准。
您是否在液冷系统的使用中遇到过以下问题?
- 漏液:液冷系统中的液体可能会因为管道接头质量问题,如密封不良、耐用性差等原因而漏出,造成散热效果下降或者损坏硬件甚至导致数据中心宕机。
- 维护繁琐:液冷系统维护时,需要系统泄压,排液等。维护时间长,成本高。
- 安装复杂:传统液冷管路安装较为复杂,耗时长,且安装人员需要具备一定的经验和技术能力。
更节能:
更低压损、更大流量
更安全可靠:
1. 从产品设计上
销锁设计、双重保护:避免意外打开
接头自由转动,避免管子缠绕:更耐用
25万次20bar脉冲测试:双倍+可靠
2. 在生产过程中
100%氦检:0泄漏风险
更简运维:
设计紧凑:安装节省空间
快连快断:节省安装维护时间
旋转安装:单人操作、方便省力
在线通断、直连软管:更少蝶阀
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DPS中国小流量负载敏感片式比例阀CVG8正式发布2023年5月16日星期二4月26日,DPS中国SVS团队正式推出了紧凑型比例电磁铁直驱片式比例阀CVG8。且第一台量产小流量负载敏感片式比例阀CVG8在海盐正式下线。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯参与的国内首批冷板式液冷数据中心核心部件标准获批立项2023年4月25日星期二近日,国内首批冷板式液冷数据中心核心部件系列化标准通过评审和论证,在开放计算标准工作委员会(OCTC)获批立项,实现了在液冷标准领域的新突破,将进一步加速迈向液冷产业化的步伐。丹佛斯作为三家原始单位成员之一,参与起草了第2部分——连接系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯动力系统精彩亮相2022开放数据中心峰会2023年4月6日星期四9月5日-6日,数据中心产业一年一度盛会——“开放数据中心峰会”在北京国际会议中心召开,峰会以“畅享算力精彩,共赴低碳未来”为主题,邀请来自行业机构、知名企业等各方的专家们出席,深度探讨东数西算、服务器、数据中心网络、边缘计算、数据中心安全等热点话题。本次峰会上,丹佛斯动力系统流体输送专家携带明星产品UQD快换和FD83接头,向大众展示了丹佛斯在液冷技术上的应用创新研究。