如何减低生活热水系统受军团菌污染的风险

尽管在住宅和商业建筑(如酒店和医院)中尤其注意预防军团菌,并采取了许多预措施,但仍会定期出现新的疫情,有时会造成致命的后果。据世界卫生组织称,由于缺乏诊断感染的适当方法或缺乏足够的监测系统,具体发生率尚不清楚。在欧洲、澳大利亚和美国,每年每百万人口检测到 10 至 15 例。

众所周知,军团病是一种因吸入含有军团菌的气溶胶而引起的严重肺炎,其病因是嗜肺性军团菌的细菌。此类细菌通常存在于维护不善的人工水系统中,特别是冷却塔或与空调和工业冷却相关的蒸发冷凝器、公共和私人建筑的热水和冷水系统及漩涡温泉中。

本文重点关注如何减低生活热水 (DHW) 系统受军团菌污染的风险。

DHW 系统中的问题与挑战

我们知道,在水中军团菌成群生长的气温为 25-46ºC 之间,显然,清洁热水系统可能对公共卫生构成威胁,需采取尽可能多的预防措施。首先要承认这些系统存在问题和挑战;

  • 系统设计通常没有文档记录,并且很容易出现尺寸错误,或有死水盲区
  • 将水温从 45°C (军团菌的安全温度)升温到 60°C,此时,钙沉降速度加快 (4x),腐蚀过程加快 (10x),显著缩短了系统的使用寿命。
  • 循环泵往往太大或太小
    管道通常不绝缘
  • 70% - 80% 的 DHW 系统没有液体循环加热的平衡(或较差),导致区域的水过热,其他区的水温不够

总而言之,这些挑战不只是与实现降低军团菌污染风险的系统有关。此外,节能操作和用户舒适度也时需要更好方案的重要方面。

常用的低效解决方案

要克服 DHW 系统中上述“简单方法”中的一些挑战,得增加锅炉温度,以提供更高的供应温度和/或提高循环泵头。因为温度升高会导致额外的热量损失,浪费能源,缩短系统寿命,因此,这种“变通办法”既不是一种有效的解决方案,也不是可靠的解决办法。

另一种常用但低效的解决方案是使用手动平衡阀来平衡 DHW 系统(就像 HVAC 加热和冷却恒流系统那样)。这些平衡阀不适应 DHW 系统的动态特性,通常没有饮用水系统的必要的认证。

安全、节能、舒适的解决方案

实现 DHW 系统中,系统安全性、能源效率和用户舒适度的方法是使用热平衡阀。此类阀门可设置为安全水温,限制军团菌增长(如,设为 50°C)。阀门安装在系统的每个立管上,靠近循环管, 确保流体平衡,安全和恒定的温度,并使系统高效运行,同时为用户提供舒适性和较短的等待时间。

扩大与电子消毒

使用热平衡阀可确保 DHW 系统安全,但一些系统要求有更高的可靠性和安全性。(例如,医院和酒店等公共建筑内)有监控系统温度的规章制度,应用周期性水温升高和其他测量,完全控制系统,并观察可能的军团菌丝。

针对此类建筑,建议建立电子控制温度记录,监控和热消解决方案。该系统通过周期性地将水温提高到杀死军团菌的温度水平,进一步降低了受军团菌污染的风险。温度为 65°C 时,要花 10 分钟进行水消毒。电子消毒不仅是杀死军团菌的好方法, 还能降低运营成本,提高 DHW 系统和所需数据收集的可靠性。

丹佛斯热平衡和电子消毒解决方案

丹佛斯公司已为 DHW 系统提供了约 20 年的热平衡和电子消毒解决方案。该解决方案包括两个主要产品:

而且,两者通过自动监测和存储温度数据,为降低军团菌的风险提供了一种具有成本效益的先进解决方案。

这两款产品都进行了显著升级,性能更好。MTCV 通过使用一种特殊的 POM 聚合物主锥和无铅材料,对所有与水直接接触的部件进行了改进。

CCR2+ 是 CCR2 的后继产品,在电子控制过程中加入了许多现代技术。比如,CCR2+ 现在包括远程控制和监测与 WiFi 相连的移动设备上的 DHW 系统温度,并具有与建筑管理系统 (BMS) 完全集成的选项。所有温度都被记录到控制器中,例如,设备经理可通过手机访问数据,或自动接收警报和通知。

更多信息:

动画视频 MTCV 参数表 CCR2+ 参数表