在丹麦,大多数区域供热厂与热力发电厂联合,发电厂分配由发电产生的余热所产生的热量。以丹麦南部的 Sønderborg Kraftvarmeværk (CHP) 为例,该厂燃烧废物产生热量和电能。
丹麦的区域供热系统是长远思考和长期规划的结果。早在二十世纪 70 年代石油危机期间,当今区域供热系统的基础建立在对节能的强烈需求之上。
热量规划已成为成功落实区域供热的核心推动器。逐渐取代天然气和石油供应的区域供热,及其他措施,如鼓励建筑保温和转向可再生能源生产,使丹麦走向了节能前沿。
将热量和电力相结合 (CHP)
节省大量 CO2,降低丹麦地区的能耗归功于热电联产。传统的发电厂只将约 40% 的总能量转化为电能,而剩余的 60% 以热量的形式在环境中浪费。在供暖和发电结合的情况下,50%的能源输入将转换为热量并通过区域供热管网输送给消费者。这样可以使能源浪费从 60% 减少到 10%!
虽然,在七八十年代,化石燃料一直是热电联产和纯热电厂的主要燃料,但如今使用可再生能源的趋势十分明显。风能一直是主要的可再生发电方法,但地热供暖、生物质能和太阳能可用于热能的生产或两者的联合生产。
1984 年,齐斯泰兹初步建成了地热供暖装置,作为试验研究项目,自那以后,工厂扩建,今天我们在哥本哈根也安装了地热设备,丹麦其他地方也计划安装更多的此类设备。
生物质能
在丹麦,我们在许多城市都建有热电联产工厂,主要燃烧稻草或木料来产生热和电。通常由天然气或煤共同燃烧来补充,但在某些情况下,生物质能是唯一能源。
废物是丹麦使用的主要生物质种类,在许多城市都用废物来获得热能和电力。此外,焚烧废物大大减少了对垃圾填埋场的需求。
太阳能
全国各地已安装了太阳能热系统,作为现有区域供热设施的补充。世界上大的太阳能供暖系统占地约 20,000 m2,位于 MarstalÆrø 岛上的马斯塔尔。太阳能收集器可确保 600 户家庭全年仅使用太阳能来满足取暖需求, 包括在土壤沉积物中季节性储存的太阳热量。
出口区域供热
丹麦的区域供热部门和热电联产系统多年来一直设法保持能耗稳定,甚至在经济增长期间确保能耗有所下降。这给世界各地的政治家、区域供热厂和区域供热部门留下了深刻印象。考虑到这点,可以肯定地说,丹麦是区域供热的世界领导者。丹麦的区域供热技术是重要的出口产品,这也有利于丹麦的经济发展!