![什么是变频器?](/media/5269/01_what-is-a-variable-frequency-drive.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
变频器 (VFD) 是一种电机控制设备,可通过调节电源的频率和电压来驱动电机。VFD 还能对电机启动期间的加速或停止期间的减速进行控制。
尽管变频器控制的是电机电源的频率和电压,但我们通常把它看成一种速度控制,因为该调节的结果是电机速度的变化。
调节电机速度的原因多种多样。
例如:
- 节省能源,提高系统效率
- 在混合动力应用中转换能源
- 调整驱动器速度以适应工艺需求
- 调整驱动器的转矩或功率以适应工艺需求
改善工作环境
降低噪音水平,如风机和泵运行的噪音 - 减少机器中的机械应力,延长使用寿命
减少高峰期用电,避免高峰期用电价格增加,并减小所需的电机规模
此外,如今的变频器集成了网络和诊断功能,具备更优异的控制性能,可实现更高的生产力。因此,节能、智能化的电机控制以及减小峰值电流——这都是您选择 VFD 作为电机驱动系统控制器的优势所在。
VFD 最常用于控制风机、泵和压缩机,这些应用在全球的变频器应用中占到 75%。
软启动器和全压启动型接触器是两种较为简易的电机控制器。软启动器是一种固态装置,它可对电机启动加速至全速的过程进行平缓控制。
全压启动型接触器是一种可将全线电压应用于电机的电机控制器。
丹佛斯变频器的特别之处是什么?
丹佛斯变频器与其他供应商的变频器的不同在于:丹佛斯是 VFD 行业的全球领导者,专注于变频器。您将获得完美适用于您的特定要求的优质变频器。所有变频器在出厂前都会逐一进行测试。我们的专家专注于变频器优化的每个细节,并始终紧跟最新技术的发展步伐。通常,我们创造的产品便代表着行业的最新技术。丹佛斯传动拥有众多 VLT® 和 VACON® 变频器产品,您获得的不仅仅是变频器。您还可获得我们的专业应用知识以及一系列维修服务,以确保您的系统在变频器的使用寿命内处于最佳运行状态。
我们可为您提供顶级的部件以及完全的灵活性,确保您能够微调系统性能以适应您的应用。这种灵活性的一个重要方面是:因为 VLT® 和 VACON® 变频器具备完全兼容性,您的变频器可适用于所有常见的电机技术。这可大大减少备件库存和改造解决方案的成本。
使用变频驱动的主要优势是什么?
变频器可调节电源以匹配驱动设备的能源需求,正是如此,才实现了节能或优化能耗的目标。
在传统直接启动 (DOL) 操作中,不管实际需求如何,电机始终以全速运行,而变频器则可大幅度降低能耗。使用变频器后,通常可节省 40% 的电力或燃料。雪球效应意味着使用变频器还可帮助系统减少氮氧化物和二氧化碳的排放量。
变频驱动 能否用于能量转换?
对于使用电池存储的混合动力系统,变频驱动 也适用于能量转换。
变频驱动产品、变频器和变速驱动器的区别是什么?
无区别。所有这些名称都指代同一种设备。
变频驱动产品的类型
因为变频器广泛用于工业中,所以存在很多不同类型的变频器。已衍生出了许多适用于各类应用的单相和三相 变频器。各类变频器的区别包括:频率和电压控制方式的不同; 谐波抑制技术的不同。
变频器中采用的三大变频设计包括:脉冲宽度调制 (PWM)、电流源逆变器和电压源逆变器。最常见的是 PWM 技术。PWM 技术需要多次开启和关闭变频器的功率逆变器设备——晶体管或绝缘栅双极型晶体管 (IGBT),从而使得电压的均方值 (RMS) 达到合适水平。PWM 技术即通过调制脉宽来改变输出频率和输出电压。