能源的未来就是现在,即储存能量
世界能源需求呈指数增长,满足这一增长需求的途径有很多。当今世界的主要能源正稳步且相当迅速地实现多元化。随着我们从石油和煤炭等化石燃料转向天然气和核能,并进一步转向依赖于天气的可再生能源,我们越来越需要克服能源供需规模失衡时的供需缺口。
预计到 2035 年,能源消耗将增长三分之一,我们正利用我们在发电、配电和用电效率方面的最佳技术来应对供需面临的挑战。我们需要的解决方案现已存在,而且使用节能技术的潜力巨大: 工业和建筑业有潜力节能 63%,欧盟 90% 的建筑物还未为提高能效而进行改造。同时,据记录,引入能效措施每年可直接带动 GPD 增长 1%。
“随着世界大部分地区可再生能源的崛起,理解和管理灵活性正成为能源市场的基石。”
国际能源署,2017 年
美国自 1980 年以来,输配电系统的能量损失下降了 25% 以上。预计到 2050 年,与当前的预测量相比,能源总用量将减少 40%-60%。
为了应对快速增长的能源需求,东南亚国家越来越积极地寻求能效政策,并已达成一个共同的效率目标——到 2025 年,能源强度比 2005 年降低 30%。此外,有些国家还设定了国家目标。
预计 2017 年,全球储能市场新增存储量将在 2016 年创纪录的基础上再增长 47%。因此,市场力量正在推动加速使用现有解决方案,同时开发新技术。

快速分散化、数字化和电气化
可再生能源的影响力越来越大,意味着能源系统正在快速转变,以适应分散化。
分散化: 随着能源生产越来越分散到客户的场地或其附近,能源供应商想尽可能满足不断变化的供需要求。实现供需平衡的关键技术是分布式存储、微电网、需求响应和能效措施。
智能系统也相应发展,以平衡电网并将本地能源生产与本地能源消耗联系起来,平衡盈缺。数字化是促进发展分布式能源系统、实现开放、实时、自动通信的重要因素。我们将越来越多地使用智能测量、远程控制和自动化系统。除了仪表,优化和聚合平台以及智能应用和设备也将与我们连接更紧密。
对许多由碳氢化合物推动的传统应用进行电气化对实现长期碳排放目标至关重要,并将成为一种相关的分布式资源。我们将越来越多地转向电动汽车、智能充电和热泵,它们反过来又会促进当地发电。

破坏电力系统
分散化、数字化和电气化这三大趋势有可能破坏传统电力系统,而且它们形成一个良性循环相互促进。能源成本呈指数下降、创新的商业模式以及电网资产利用率低,此三者进一步提高了破坏的可能性。

混合动力解决方案为我们提供了所需的灵活性
混合能量储存形式是最近的领先技术之一,且正迅速成为大趋势。能量储存为我们提供灵活的方式实现供需相抵:通过消除能源生产和消耗之间的滞后、缓解峰值负荷和缩短断电时间。
通过利用电网边缘技术和服务,未来,能源系统客户将可自行生产、消费、储存和销售电力。

生产、消费、储存和销售
对未来能源系统客户而言,能量储存可以应对不可预测性的挑战,例如天气(与可再生能源相关)以及工业客户的需求(内在峰值需求的变化)。这时,混合动力便起到了作用。

混合动力一览
关于混合动力一个简单和宽泛的定义是,使用两种或多种能源共同完成提供能源的任务。现在最常见的混合能源形式可能是混合动力汽车,使用的是由传统的内燃机引擎与电力驱动系统组成的混合动力总成系统。在此实例中,混合能源的优点在于节省燃油、提高性能和减少排放。
实施混合动力方案主要基于以下原因之一:
为了
- 减少或延缓资本支出 (CAPEX)
- 避免系统规格过大
- 延缓其他基础设备投资
- 辅助本地能源生产
- 预防能源不稳定
- 促进可再生能源融入电网基础设施
在供应过多情况下,混合系统可以将多余能量储存起来。当需求过高时,储能装置可以作为额外能源;
- 降低运营支出 (OPEX)
- 提高系统效率
- 提高系统可用性
混合系统可以提高系统效率,避免因电网质量问题导致断电;
- 提高发生电源质量问题时的鲁棒性,缩短系统停机时间。

储能的主要优点
由于电池成本下降,能量密度提高,混合系统将更广泛地应用于各种陆地和海工行业以及商业领域。
如果想在您的设施中使用混合系统,丹佛斯传动可为您提供帮助,将能量储存方法引入系统。我们提供个人支持和其他资源,帮助您更深入地了解与您的应用息息相关的混合系统。欢迎您参加我们的在线讲座。


丹佛斯传动的储能解决方案
储能技术通常被作为可再生能源集成到发电系统中的关键实现因素。丹佛斯正在不断扩展储能应用的范围,并在开发同时关注能耗优化的解决方案。通过为机械设备和整个工艺配备储能系统,可以大幅提高电源质量、性能和总体效率。
未来的能源系统将为电网提供额外功能,并融入许多客户技术。丹佛斯传动为各种混合应用提供储能方面的产品、工程和测试解决方案,例如稳定峰值负载、黑启动能力、备用能量和各行业的时移:
与可再生能源的集成
- 能源生产预测
- 高峰调节
- 生产时移
电网稳定性——附加服务
- 频率调制/惯量模拟
- 旋转备用
- 过载能力/提高
- 快速启动/响应
μGrids
- 变电站级的峰值功率补偿
- 干扰情况下提供备用电源
效率
- 配合使用柴油和液化天然气 (LNG) 发电机的能源生产优化
- 船用环境中的负载消耗优化
- 港口绿色清洁能源
生态
- 港口绿色清洁能源
- 时移、与可再生能源的集成
电源的可用性
- 对通讯、机场和医院不间断供电
陆地施工和采矿
- 本地能源生产,通常为柴油发电机组,结合电池组储能的运行优化
- 机械设备混合系统
用于混合系统的变频器产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter最大限度地提高混合动力解决方案的能源产量,并通过将能源支持接近负载消耗来帮助提高性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter空气冷却和液体冷却变频器专用于能源存储和海工能源管理设备。