储能如何帮助我们实现《巴黎协定》的气候目标?

利用储能解决方案实现脱碳

向可再生能源过渡被视为脱碳的重要环节。然而,可再生能源为我们提供的是间歇性电力供应,与化石燃料来源的不间断性质供应截然不同。因此,为了成功过渡,我们必须克服平衡供需的挑战。当我们从可再生能源中获取电力时,能源生产的高峰和低谷与消耗模式大不相同。

光伏能源生产

储能解决方案 — 支持可再生能源

我们需要储能来弥补一天之中特定时间不同水平的能源供需求之间的差距。例如,中午太阳能光伏能源生产处于高峰,夜间则没有。能耗曲线可以完全相反:高峰需求发生在晚上和清晨,而中午需求较低。

当我们了解储能是实现供应与消耗匹配的关键时,意味着我们在认识到它对实现我们的气候目标的重要性方面迈出了一小步。为了充分脱碳,社会必须迈出一大步,以数千兆瓦的规模实施储能。只有这种存储量才能使基于可再生能源的电网提供足够可靠的电源,以匹配传统化石燃料电网的稳定性。

如何在集成可再生能源时确保稳定可靠的电网供电

丹佛斯传动致力于支持绿色转型。我们的客户面临的一个主要挑战是将不同的发电机和储能系统集成到一个电网中。这可能会导致电力质量问题和电网不稳定。正因为如此,丹佛斯传动推出了高效电力转换器,以应对不稳定情况并确保稳定可靠的电网供电。

丹佛斯技术是实现稳定电源和电网友好型解决方案的可靠推动因素。我们提供一系列产品来为您的储能产品提供支持。丹佛斯提供的电网友好型电力转换解决方案具有出色的能效,专为储能解决方案而设计。

丹佛斯解决方案具有低谐波失真、可调功率因数和其他电网友好特性,其支持可确保电源具有竞争力并且符合电网要求。丹佛斯在储能解决方案的电力转换方面拥有丰富的经验,并且在世界范围内处于领先地位,是您投资储能技术的理想合作伙伴。

想详细了解丹佛斯的电力转换解决方案如何帮助您确保电网稳定性和合规性,同时降低资本支出?