• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

数字化特性

智能运行

安装成功后,变频器会监测其自身和应用系统的性能。记录关键参数和报警,有利于预防性的故障排查工作。变频器会对可用的内部数据和外部传感器信号进行评估,并可通过现场总线进行传输。所有这些信息都可通过与客户通信系统相匹配的协议获取。

电机电流可反映变频器当下的负载情况,在此基础上,丹佛斯变频器还可为您提供大量的工艺流程信息。优质的数据可确保在需要时启动变频器。自动检测临界状态(例如超压或低压)或是电网电源功率小幅下降现象,并自动调整。

变频器性能检查工具

使用丹佛斯的仿真和计算工具,可帮助您分析变频器对其工作环境的响应情况。

  • 分析谐波干扰情况 
  • 估算节能情况
  • 根据欧洲生态设计指令计算 IE 和 IES 效率等级

下载仿真软件

集中控制

为确保安装的便捷性以及优化的运行性能,丹佛斯变频器可兼容于几乎所有控制系统。

如今的变频器已成为了一款智能设备,能够处理传动系统中的多项任务。您可使用任何领先的现场总线或工业以太网协议将变频器快捷地集成至控制系统中,从而充分发挥变频器的潜能。只需通过一个中央控制点即可完全访问所安装变频器的所有对象。简化接线和调试过程,从安装阶段就开始节约成本。

改善故障/报警管理

详尽的消息可简化潜在故障/报警原因的定位,并为远程设备监测提供有效支持。通过分析采集的故障/报警消息来诊断故障/报警,并采取正确的纠正或维护措施。即使采用的是远程系统或系统组件,也可利用活动的因特网连接进行远程维护,从而快速显示状态和/或故障/报警消息。

优化资产管理

您可在一个中央点(控制室)对您的资产进行操控,同时,控制室中设定的程序也会对工艺流程进行自动调控。操作员可随时查看当前情况概览,远程监测并调整所有变频器的设置。

可轻松访问并备份变频器资产详情(例如:SN、FW)、所有设置、模块修订和应用情况。可随时检索和处理状态数据,例如输出频率或功耗。无需其他部件,即可获得有效能量和峰值负载数据。

快捷的调试

快捷的调试

MyDrive® Connect 可让您在配置变频器的同时,便捷地对工艺流程进行操控。

此移动应用程序使用基于 Wi-Fi (IEEE802.11) 的点对点通信,适用于变频器调试和检修。它采用直观的小部件和人性化的功能,加强了自身的实用性。其优势包括:

  • 通过预定义的身份验证实现轻松连接 
  • 直观的图形小部件和用于监测的实时图表 
  • 快速搜索参数 ID
  • 可将 LCP 复制至您的手机或 LCP 103 内置存储器中
  • 安全可靠的无线通信(AES,高级加密标准) 
  • 支持英语和德语
  • 模拟模式

延长变频器的使用寿命、优化整个使用寿命期间的性能。

阅读更多有关 DrivePro® 服务的信息

使用 PC 工具来增强变频器的性能,确保产品操作的便捷性,实现最高水平的定制化服务。

下载 PC 工具软件