释放数据的力量
在当今快速发展的工业环境中,有效的工况监测对于确保关键设备的可靠性、效率和使用寿命至关重要。随着技术的不断进步,远程监测已发展成为游戏规则改变者,使用户能够访问实时数据,及早作出反应以避免中断,优化性能并做出明智的决策。
选择您首选的工况监测数据接口
在这里,我们将探讨远程监测与工况监测相关的优势和功能,特别关注 DrivePro® Remote Monitoring 服务提供的功能。
丹佛斯深知,每个用户都有独特的要求。因此,它们提供一系列工况监测数据接口,以满足个人偏好。这些包括:
- 图形或 WiFi 显示屏(LCP102 和 LCP103)
- 嵌入式 Modbus RTU、现场总线选项(PROFINET、以太网等)
- DrivePro® Remote Monitoring
- PC 工具 VLT® Motion Control Tool MCT 10,带有基于工况监测 (CBM) 插件/易启动
不同的用户界面使用户能够方便地访问和解释嵌入式变频器功能处理的状态和数据。
增强的在线工况监测保护和信息显示
丹佛斯产品的一个关键差异化因素是变频器本身中处理传感器信号的方式。这不仅可以保护应用程序,还可以通过用户界面提供宝贵的状态信息。这种嵌入式功能可确保用户直接访问关键数据,有助于快速响应问题并实现快速决策。
远程工况监测的工作方式是怎样的?
DrivePro® Remote Monitoring 服务通过连接到丹佛斯云的 Web 浏览器连接到客户变频器。在丹佛斯的专家支持下,轻松实现云到云集成,将缓存的变频器数据无缝集成到任何首选云或本地平台(如 Siemens MindSphere)中。这种系统无关性可确保与任何自动化平台的一致集成,增强数据的可访问性和分析。
在线监测系统的优点
立即发出警报并快速响应
发生变频器故障时,用户会立即收到警报,从而快速响应并最大限度地减少停机时间。
快速访问重要信息
关键变频器数据和参数存储在云端,让用户能够快速轻松地访问必要信息,以便进行故障排除和决策。
准确的实时测量和分析
该服务提供来自变频器的准确实时测量值和关键性能指标 (KPI),使用户能够监测性能趋势,并在问题升级之前识别潜在问题。
预测性维护规划
通过分析数据趋势和模式,用户可以实施预测性维护策略,主动解决关键组件的潜在故障并优化设备性能。
丹佛斯工程师的故障排查支持
DrivePro® Remote Monitoring 服务可保证用户获得丹佛斯工程师的技术支持和专业知识,确保用户在复杂问题的故障排查中获得所需的信心和帮助。

远程监测无法触达的风机电机
在丹麦 Universe Science Park 的“Beat the Storm”景点,电机在物理层面上非常难以触达。进行风机、电机和电缆的物理检查非常耗时。因此,让他们能够远程监测电机的振动和功率消耗,而不用每年拆卸电机进行检查,就显得非常有价值。员工可以及早采取行动,防止发生重大故障。实际上,CBM 功能充当了从内部保护系统的隐形安全网。
远程工况监测帮助您做出明智的决策
远程监测服务可增强工况监测实践,使用户能够在现场之外访问数据,做出明智的决策。全面的 DrivePro® Remote Monitoring 服务不仅可提供即时警报和对故障的快速响应,还可确保快速访问重要信息、预测性维护功能和专家支持。通过将远程监测与基于工况监测相结合,企业可以提高设备可靠性、提高生产率,最终在当今快速发展的工业环境中获得竞争优势。
远程工况监测在冷库中工作
在意大利 Rivoira 集团,制冷专家 Gaudino Refrigerazione 使用智能丹佛斯变频器控制冷库中的压缩机,以实现苹果收获的气调储存。变频器中集成的基于工况的监测 (CBM) 功能使用旋转部件的振动分析,为经营者提供新的监测和高级诊断功能。CBM 解决方案基于 VLT® 变频器的数据采集和处理能力。
制冷系统还配有定制的 DrivePro® Remote Monitoring 系统。基于云的技术让 Gaudino Refrigerazione 工程师可以全天候访问 3 个应用的详细变频器信息:蒸发冷凝器、气液分离器和 15,000 升惯性吸入乙二醇罐。使用此功能,将能够监控、分析性能并保持生产运行,同时最大限度地减少意外停机时间。如果发生故障,系统会立即发出警告,以便服务团队立即采取措施。
重要产品
使用基于工况的监测的丹佛斯产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 专用于控制压缩机、泵与风机,节约制冷设备的大量能源。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102FC102 变频器牢固且智能,可增强泵和风机在建筑管理系统中的应用,且支持大多数气候条件下的户外运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter最大限度地提高混合动力解决方案的能源产量,并通过将能源支持接近负载消耗来帮助提高性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveVACON® NXP 水冷变频器柜机采用有源前端技术的变频器具有 IP54 等级的紧凑型机箱,非常适合高功率应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled非常适合空气质量严格、空间有限且需要充足的热量传输的设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive可根据您的需求进行配置和组装,无论您需要控制一台还是多台电机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus可在高要求的情况下将液体冷却的优点融入到公共直流母线系统中。

丹佛斯积极创新
CBM 源自丹佛斯在创新方面争当先锋的悠久历史。丹佛斯变频器通过内置在变频器中的智能功能,减少了所需的外部组件,使其在变频器市场上脱颖而出。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Beat the Storm 如何以更少的二氧化碳排放带来更多的乐趣?丹麦:利用智能 VLT® HVAC 变频器,宇宙科学公园的风洞游乐设施“Beat the Storm”既节省了电费,也减少了排放。