将 CBM 集成到一个综合装置中
集成在优质丹佛斯变频器中的基于工况监测 (CBM) 彻底改变了这些变频器监测电机故障和潜在故障的方式。通过在变频器级别实施的突破性技术,CBM 提供先进的功能,如电机定子绕组监测、振动监测、轴承磨损监测、负载包络(转矩)监测和空蚀检测,并且所有这些都包含在一个综合装置中。
通过电机监测系统提高性能
CBM 对电机的优势显著。使用 CBM 监测性能是获取机器数据以做出智能维护决策的一种简单且经济有效的方法。使用 CBM,无需专业知识,因为支持现有的用户界面。CBM 可用于广泛的应用和电机额定值范围。并且 CBM 独立于云运行,在变频器中使用边缘计算,确保数据隐私和安全性,这也非常令人放心。
从计划性维护转变为预测性维护
基于应用数据做出维护决策。CBM 能够实现早期警告和通知,使操作员能够对警报采取行动,在意外故障发生之前采取必要的纠正措施,从而延长生产正常运行时间。它有助于识别损坏的电机绕组、振动水平增加、轴承吱吱声和异常转矩值。CBM 还允许从计划性维护转变为预测性维护,从而提高维护策略的效率和有效性。与第三方提供的外部复杂系统相比,它是一种经济高效的解决方案。
示例:在无菌制造环境中,防止意外故障的能力尤为重要。一家制药公司进行了测试,证明具有集成的基于工况监测功能的智能丹佛斯变频器可在无菌环境中提供可靠的通风。变频器通过实时系统监测和可定制的即时报警,提供早期警告,使操作人员能够采取预防性措施,从而帮助防止停机。
远程位置的电机工况监测
CBM 特别适用于远程位置或难以触达的设备。通过持续监测,可以提前检测并解决潜在故障,避免其导致电机故障和生产停机。通过将 CBM 的维护策略提升到新的水平,各个行业可以延长应用正常运行时间、降低维护成本并提高总体运营效率。
重要产品
使用基于工况的监测的丹佛斯产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302
VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 专用于对所有异步电机与永磁电机进行变速控制。可分为标准型 (FC 301) 和高级高动态型 (FC 302),后者提供更多功能。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103
FC 103 专用于控制压缩机、泵与风机,节约制冷设备的大量能源。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102
FC102 变频器牢固且智能,可增强泵和风机在建筑管理系统中的应用,且支持大多数气候条件下的户外运行。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuard
VACON® NXP DCGuard™ 为直流电网提供可靠的短路保护,实现直流电网之间全面选择,并确保发生故障时快速断开。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC Converter
最大限度地提高混合动力解决方案的能源产量,并通过将能源支持接近负载消耗来帮助提高性能。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
可在高要求的情况下将液体冷却的优点融入到公共直流母线系统中。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled
用于多种要求苛刻的应用,主要是功率规格较高的设备和系统变频器。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid Converter
空气冷却和液体冷却变频器专用于能源存储和海工能源管理设备。