净化泵可延长正常运行时间
与干净的泵相比,被堵塞的泵工作效率更低,能耗更大。如果无人值守,被堵塞的泵最终会停止运行,导致意外停机。因此,对于污水处理系统和污水处理厂来説,泵堵塞实在是一个代价高昂的问题,这并不为奇。解决方案?变频器中的净化功能可防止泵堵塞、延长正常运行时间,降低运营成本。

通过状态监测和净化来防止泵堵塞
无需再经历泵堵塞的状况。借助智能变频器,可以及早检测到堵塞问题。及早检测到时,操作员可以清除导致堵塞的杂质,避免其过度耗电或造成停机。由于该功能内置在变频器中,操作人员可缩短安装时间。更显著的是,改进后的预测性维护可为废水处理行业降低运营成本,并延长正常运行时间。

基于工况的净化是如何工作的?
及早检测堵塞问题并加以净化,其背后的技术内置于丹佛斯智能变频器内。基于工况的监测和净化功能协同作用,实现可靠无忧的泵送。工况监测与净化达成的组合效应也称为基于工况的净化。
在早期只有部分堵塞时,可以通过泵的负载曲线看到泵可能会遇到的堵塞问题。变频器通过内置基于工况的监测 (CBM) 发出报警,让操作员能够及时进行干预,这也称为“人机协同”机器学习。
实时监测有效检测到泵堵塞问题
内置的 CBM 功能如何探知泵偏离了正常运行状态?变频器中嵌入的云端机器学习功能,按照各种特定应用,不同速度和实际工作循环自动定义出操作基线参数。一旦设定了基准线且学习期结束后。CBM 即可检测到偏差。随着时间的推移,一旦操作员了解到发生堵塞的频率,即可对净化功能进行相应设置,确保按最佳时间间隔运行。设置得当的净化时间间隔 — 这是泵的预防性维护策略中非常重要的一环。



自 2021 年起实现无堵塞泵送
Grand Strand 下水道管理局拥有 769 个泵站,定期还在增加新的泵站,因此堵塞是一个重大问题。然而,自 2021 年 5 月实施净化以来,该机构没再对其泵系统进行手动清洁或清除堵塞。

CBM 如何优化泵送?
VLT® AQUA Drive 将对电机和泵的监控提升到新高度。该视频阐释 CBM 如何使您能够快速采取行动,以抵消堵塞、泄漏、振动及其他问题带来的影响,成为预测性维护策略的一部分。