需要一种新的电机控制和能量转换安全保障?
iC7 系列通过智能节省人力,将变频器用作传感器,让用户能够访问更多数据。这种自由是独特的专属安全设计所赋予的,它使用硬件加密芯片、受保护的固件、加密数据传输来改善保护性能,让您免受网络攻击。
变频器或变流器中的这些安全功能让您能够更容易地保护系统和数据,为您提供值得信赖的安全组件。

iC7 系列:通过设计成就安全的变频器和变流器
网络安全是 iC7 系列的基本架构标准。从最初的概念和设计到变频器的制造、调试和维护,通过设计成就安全的变频器和变流器在产品生命周期的每个阶段都考虑到了安全问题。这使您能够快速、高效、可靠地满足当今和未来的要求。
全球最安全的
iC7 系列是全球首款提供可验证的安全且防篡改运行环境的变频器和变流器产品组合。独特之处在于其基于硬件的安全设计,它支持 iC7 系列的所有安全功能:
- 网络连接:变频器和 MyDrive® Insight 调试工具之间的通信采用 TLS/SSL 加密协议进行端到端加密,与 Web 浏览器中 HTTPS 使用的协议相同
- 防篡改硬件:防止未经授权的篡改,免受物理攻击和侧通道攻击
- 受信任的固件:固件和应用程序加密,只有在它们是正品时才会执行
- 公钥证书:提供更强的身份验证和安全的设备识别

保护您的数字系统
iC7 产品可以收集大量原始和过程数据。使用这些数据可优化您的生产效率和维护程序,延长机器或装置的使用寿命。为了为您的运营增加价值,您可以通过自动化网络或云传送这些数据,以便进一步分析和采取行动。当然,在进行数据传送时,数据安全是首要任务。安全漏洞的风险往往是问题,甚至可能成为阻碍因素。确保安全通信不仅在 IT 中很重要,而且对于工业物联网的正常运行也至关重要。iC7 系列通过集成的网络安全硬件消除了这一障碍,可提供最高程度的保护,防止未经授权的访问。

履行您的网络安全合规义务
作为系统集成商或 OEM,您可能有义务证明您的系统能够针对系统的不同部分达到预期的安全级别。我们的用户指南旨在为使用丹佛斯变频器和变流器作为组件的系统集成商提供最新建议。

网络安全始于您的供应商
丹佛斯传动认真担负起网络安全和网络安全组件供应的责任。我们努力为客户提供最新的保护,防止未经授权的访问。因此,我们的产品开发过程通过了高网络安全认证,确保了我们工厂生产的 iC7 系列变频器和变流器的最佳设计。这一承诺反映了我们满足该领域最高标准网络安全的决心。
有关强制合规性安全级别的更多信息: